Machine Makers | Haas 客户成功故事
Machine Makers 是一家位于新西兰奥克兰的工程承包公司,专门从事视觉检测机器的设计和制造,并为本地行业设计和制造精密机械部件和装配件。该公司于 3 年前由 Anthony Matijasevich 和其妻子 Gina 创立。
Anthony 解释说:“我们买下了一个运营了 20 年的现有车间。为了这个车间,我们购买了一系列现有的数控设备,包括来自不同制造商的三轴铣床和车床。”
然而,事实证明,获得新业务很困难。Anthony 称:“我们发现我们只是另一家三轴车间。我们的工程经理拜访客户回来后说,‘我们需要 5 轴。’ 所以,我们就去购买了!
我们主要考虑的两个因素是:支持和支持。我们需要从一家把支持放在首位的公司那里购买设备。”
当时,当地的 Haas 专卖店(HFO)有三名工厂培训的服务技术人员,他们“为我的机床资产提供了必要的保养舒适程度”。
Anthony 描述道:“然后是 Karl Medley。Karl(Haas 专卖店 - 新西兰的全国客户经理)查看了我们所有的需求,提供了最详细和最周到的机床建议。我们真的相信他的指导。”
他们选择了一台 Haas UMC-750 通用加工中心,将车间的能力扩展到五轴加工。Anthony 说:“通过获取之前工作车间配置不可能完成的工作,这让我们立即获得了回报。”
投资 Haas 最新的机床技术还有其他好处。例如,Haas 直观探测系统,Anthony 解释到:“它提高了精度,允许‘无人化操作’加工,只需要较低的技能基础即可运行”。他还补充说,他也喜欢机床无人值守运行能力,并且可以在周期结束时安全关机,实现真正无人化操作。他使用 HaasConnect 移动应用程序远程监控机床。他解释到:“如果工具坏了,或者生产已经完成,以及机床已经正常断电,它都会提醒你。”
Anthony 指出, Haas 控制在所有机床上都是相同的,这是另一个好处。“一个通用的接口平台让培训和操作变得容易得多。”
Anthony 补充道:“因此,遵循这一单一品牌模式,我们现在已经购买了第四台新的 Haas 机床,一台 ST-20Y,它为我们带来了难以想象的好处,它可以在一次操作中进行车削和铣削。这对于我们这样精品风格、中小规模生产经营业务来说,是非常理想的选择。
这就是我们的故事… 到目前为止!”