安全第一プログラム
Haas 機械は、ドアが閉じられ、すべてのガードが所定の位置にある状態で、安全機能が常に完全に作動するように設計されています。
安全眼鏡やその他の常識的なプロトコルと同様に、これは安全な作業スペースにいること、および危害から保護されていることを確認する唯一の方法です。
機械のオペレーターを保護し、最大限の安全性を提供するために、Haas 機械は、ドアを閉じ、保護ガードが所定の位置にある状態で、常に安全機能が作動するように設計されています。プログラムの実行中、Haas 機械は常に機械式ドアが閉じられた状態になるように設計された、機械的およびソフトウェアの安全対策を備えています。
安全ロックアウトを無効にするか、無効にしようと試みるユーザーもいます。これは危険な行為であり、いかなる場合でも回避する必要があります。Haas 機械の安全対策は、適切に機能している場合にのみオペレーターを保護できます。
Haas 機械の安全機能が改ざんされているか、機能していない場合、機械を元の工場出荷時の構成に戻すお手伝いをします。実際、弊社では安全性が非常に重要であると考えているので、初回の機械安全検査の費用を負担します。
そうです、初回の検査は無料です。Haas サービス技術者がサービスコールのためにお客様の工場にいる場合、彼は無料で安全検査を行います。さらに、最寄りの Haasファクトリーアウトレットに連絡して、Haas 認定サービス技術者が機械の安全状態を無料で確認するための予約を入れてください。また、機械の安全機能を元の工場設定に戻すために必要な内容を説明してもらえます。
*安全機能はオーバーライドしないでください。安全機能のオーバーライドを試みると、機械を安全に運転することができなくなり、保証が無効になります。完全な安全情報については、オペレーターマニュアルをご覧ください。