MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
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
      • 선반 자동 공작물 적재장치
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
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
Robot

HAAS 로봇 패키지를 선택해야 하는 이유

  1. 타사 통합이 필요없도록 모든 것이 패키지에 포함되어 있습니다. 
  2. 빠르고 쉬운 설치 및 간단한 조작. 
  3. 새로운 로봇 사용자를 위한 쉬운 적응과 고급 사용자를 위한 강력한 기능 
  4. 추가 펜던트가 필요하지 않습니다. 모든 사항은 Haas 컨트롤과 터치스크린 디스플레이가 있는 원격 조그 핸들을 통해 제어됩니다.
  5. 기술 문서에서 설정 비디오 및 설치 가이드에 이르기까지 고객이 사용할 수 있는 리소스가 많이 있습니다. 

 

자주묻는질문(FAQ)

  1. 비 Haas 자동 도어를 추가하는 경우 Haas 로봇을 이전 기계에 추가할 수 있습니까? 네; 그러나 Haas 로봇은 NGC 기계에만 추가할 수 있습니다. 타사 자동 도어와의 통합에 대한 지침 및 요구 사항이 포함된 문서를 제공합니다. 참고: Haas 직원은 타사 자동 도어의 통합에 대해 책임을 지지 않습니다.
  2. Haas 자동 도어를 현장 설치할 수 있습니까? 예, 하지만 HFO에 문의하여 기계가 현장 설치 가능한 자동 도어에 적합한지 확인하십시오. 
  3. 케이지 밖에 있을 때 비상 정지는 어디에 있나요? 비상 정지 기능은 Haas 원격 조그 핸들에 있습니다. RJH-XL에는 비상 정지 기능이 내장되어 있습니다.
  4. 완전 자동화를 위해 고려해야 할 다른 옵션은 무엇입니까? 완전 자동화를 위해 고려해야 할 기타 사항:  E-바이스, 공압 바이스용 프로그래밍 가능한 공기, 칩 팬.
  5. Haas 그리퍼만 사용할 수 있나요? 애프터마켓 공압 그리퍼를 사용할 수 있으며, Haas 그리퍼에만 한정되지 않습니다.
  6. 왜 안전 구역을 설정해야 합니까? 안전 구역을 설정하면 기계와 펜스에 충돌하는 것을 방지할 수 있습니다. 
  7. 로봇 전기 인터페이스 박스를 추가로 구매할 수 있습니까? 예, 로봇 전기 인터페이스 박스를 추가로 구매할 수 있지만, Haas는 로봇과 별도로 펜스와 인터로크를 판매하지 않습니다. 
  8. Haas 로봇의 보증 기간은 얼마나 됩니까? Haas 로봇의 보증 기간은 2년입니다. 
  9. 로봇에 서비스가 필요한 경우 FANUC에 연락해야 합니까? 아니요, 로봇, 기계, 로터리 서비스가 필요한 경우 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오. 

        더 궁금한 사항이 있으신가요? 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오

고객 사용후기 및 동영상

모든 것은 귀하의 Haas 직영 창고 매장 또는 귀하가 설정할 수 있습니다. 타사 통합업체가 필요하지 않습니다. 

전 세계 고객들이 HAAS 로봇을 어떻게 사용하고 있는지 확인해 보십시오 

MASTEQ

Masteq Tool & Engineering이 다중 바이스와 맞춤형 공작물 전달 지점을 통해 Haas 로봇 설정을 최적화한 방법을 확인하십시오.

“Haas는 현재 시장에서 비교할 데 없는 가치를 제공합니다. 기술, 성능, 안정성이 그 이유이며, 시장에서 새로운 기계를 구입할 때는 항상 Haas부터 찾습니다!” 

– Mark B. Anderson, 소유주 - Masteq Tool & Engineering, LLC 및 Masteq Manufacturing, LLC.

AMERICAN TORCH TIP

American Torch Tip이 자동화를 사용하여 생산성을 높이고, 경쟁력을 강화하는 방법을 확인해 보십시오.

최근, American Torch Tip은 각 서브 스핀들이 무인 생산용 자동화를 위해 설정된 3개의 Haas ST-20Y CNC 선반이 포함된 터닝 셀을 설치했습니다. Haas ST-20Y CNC 선반 중 2개는 Haas 자동 공작물 적재장치로 적재되며 세 번째 것은 Haas 로봇 패키지로 적재됩니다. 이 대표적인 토치 제조업체가 이러한 설치를 통해 팬데믹 후 경쟁력을 확보하는 데 어떻게 도움을 받고 있는지 알아보십시오.

“우리는 드디어 하나 구매했습니다 . . . [로봇 패키지]가 바로 그것인데 모두 플러그 앤 플레이 방식이어서 좋았습니다.” 
– Jack Walters, 사장, American Torch Tip Co.

SOUTHLAND FABRICATION

Southland Fabrication은 Haas 로봇 패키지 1을 설정하는 작업을 수월하게 하여 공작물 적재 프로세스를 자동화할 수 있었습니다.

“Southland는 이 로봇에 매우 만족했습니다. 로봇 암과 관련해 사실상 어떤 문제도 겪지 않았으며 로봇이 마땅히 해야 하는 방식으로 복제합니다. 다른 두 개의 로봇 암을 가동하게 되어 매우 기쁘게 생각하며, 세 개의 암이 원활하게 작동하여 제품을 생산하고 있습니다.” 
– Andy Wood, 기계 엔지니어/CNC 프로그래머, Southland Fabrication

KB PRECISION, LLC

DYNAMIC MANUFACTURING & ENGINEERING

자동화를 지원하는 옵션

기계 + 로봇 + 자동 옵션 = 완전 자동 설치

작업장을 위한 완전 자동 설치를 구축할 때 고려해야 할 옵션. 

Product Image

Programmable Air (PROGRAMMABLE AIR)

Haas Control에서 직접 공압 장치 작동

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
로봇 설치 동영상

단계별 로봇 설치 비디오 

1부: 초기 설치

시작하려면 ‘Current Commands(현재 명령)’ 페이지에서 ‘Devices(장치)’ 탭으로 이동합니다. Haas 로봇 패키지를 설치한 경우 추가 탭인 ‘Robot(로봇)’ 탭이 있습니다. ‘Robot(로봇)’ 탭에 있는 3개의 하위 탭: ‘Frames(프레임)’, ‘Jogging(조깅)’ 및 ‘Setup(설치)’ ‘Setup(설치)’ 탭에서 시작하여 로봇 설치 프롬프트를 따릅니다.  

‘Robot(로봇)’을 설치하려면 기계에서 비상 정지를 누르고 로봇 컨트롤의 전원을 켭니다. 그런 다음 F1을 선택합니다. 잠시 후 로봇이 연결되고 정보가 업데이트된 것을 볼 수 있습니다. 이제 비상 정지를 해제하고 재설정을 누르십시오. ‘Robot(로봇)’이 Haas 기계와 연결되었습니다. 

위의 비디오를 보고 축 속도 및 그리퍼 무게 설정에서 로봇 위치 설정에 이르기까지 로봇의 기본 매개변수를 설정하십시오. 

 

자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

2부: 안전 구역

안전 구역은 로봇이 특정 경계 박스 내에 있도록 하여 기계와 충돌할 가능성을 제한하는 데 사용됩니다. 

먼저, 로봇을 케이지와 기계에 정렬합니다. 그런 다음 작업 공간의 가장자리에서 로봇과의 거리를 측정합니다. 모든 치수는 밀리미터(mm) 단위여야 합니다. 모든 치수를 측정한 후 HMI 펜던트에 로그인하여 작업 영역을 설정해야 합니다. 이더넷 케이블을 통해 인터넷에 액세스할 수 있는 컴퓨터에 로봇을 연결해야 합니다. 

위의 비디오를 통해 로봇의 안전 구역을 단계별로 설정하고 HMI 펜던트를 사용하는 방법에 대해 알아보십시오. 

자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

3부: 템플릿 설정

‘Template(템플릿)’ 탭을 사용하여 공작물 테이블을 설정합니다. ‘Template(템플릿)’ 탭은 ‘Current Commands(현재 명령)’의 ‘Devices(장치)’ 탭에 있는 자동 공작물 적재장치의 하위 탭입니다. 여기에서 공작물 테이블 설정 방법을 로봇에게 알려줍니다. 

Simple 및 Custom 순서 중에서 선택할 수 있는 ‘Sequence Type(순서 유형)’부터 시작합니다. 초보자라면 Simple 모드로 시작하십시오. 시퀀스 유형을 선택한 후에는 컨트롤의 프롬프트와 직관적인 지침에 따라 나머지 단계를 수행하여 공작물 테이블을 설정합니다. 

위의 비디오를 보고 로봇의 공작물 테이블을 설정하는 작업을 단계별로 진행하십시오. 

4부: 공작물 적재 탭

공작물 적재 탭을 사용하여 기계에 공작물을 적재하는 방법에 대해 알아봅니다. 먼저 로봇 속도를 설정합니다. 그런 다음 핸들 조그 모드를 시작하고 초기 부품 픽업 위치를 설정합니다. 이것이 설정되면 F2를 클릭하여 기준 위치를 설정합니다. 이제 다양한 설치 탭을 사용하여 공작물을 기계에 적재하기 위한 픽업 및 드롭 오프 지점을 설정합니다. 

위의 비디오를 보고 공작물을 적재하기 위한 로봇의 이동을 설정하십시오. 

5부: 공작물 하역 탭

‘Unload Parts(부품 언로드)’ 탭을 사용하여 기계에서 공작물을 언로드하는 방법을 알아보십시오. 첫 번째 단계는 선반의 메인 스핀들 척이나 서브 스핀들 척 또는 밀에 설정한 공작물 고정 중에서 로봇이 공작물을을 픽업할 위치를 선택하는 것입니다. 

유용한 힌트: 완성된 공작물 픽업 동작의 첫 번째 위치를 준비 동작의 마지막 기록 위치와 동일한 위치에 기록하여 이 두 동작 사이를 부드럽게 전환합니다. 

위의 비디오를 보고 로봇의 이동을 설정하여 마감된 공작물을 픽업하십시오. 

6부: 작업 실행 및 APL 스케줄러

이제는 설치 관련 혜택을 누리고 로봇이 무인으로 작업을 실행하도록 할 수 있습니다. 작업 실행 탭으로 이동하여 실행하려는 작업을 로드하면 됩니다. 이 탭에서는 가공 중인 현재 공작물, 가공할 다음 공작물, 완료된 공작물의 수, 완료될 공작물의 총 수를 볼 수 있습니다. APL 스케줄러 탭에서는 여러 개의 작업을 순차적으로 스케줄링할 수 있습니다. 작업이 로드되면 해당 작업에 작업이 실행될 순서에 해당하는 순서 번호를 할당할 수 있습니다.

위 동영상을 시청하여 로봇 작업을 실행 및 스케줄링하십시오.

7부: 맞춤형 시퀀스

맞춤형 시퀀스 유형은 Simple 모드에서 사전 프로그래밍된 APL 시퀀스를 사용하는 대신 자신만의 동작 세트를 생성하여 이것을 공작물 프로그램 안으로 구현할 수 있게 해 줍니다. 맞춤형 시퀀스를 켜려면, 템플릿 탭으로 이동하여 시퀀스 유형이 맞춤형 시퀀스로 설정되어 있는지 확인하면 됩니다.

위 동영상을 시청하여 맞춤형 시퀀스를 설정 및 사용하는 방법을 알아보십시오.