はじめに
一般に、設定はデフォルト値を保存しており、機能をアクティブ化し、機械の動作を変更します。
設定の変更
押して [SETTINGS] 設定ページに入ります。 [PAGE UP] と [PAGE DOWN] を押して、設定ページをスクロールします。カーソル矢印キーを使用して目的の設定に移動するか、設定番号を入力して、 [DOWN] カーソル矢印キーを押してその設定まで直接移動します
設定の中には、リスト内の値の限定されたセットを使用するものもあります。例えば、 オン か オフのいずれかを設定するオプションが提供される場合があります。カーソル矢印キーを使用して利用可能なオプションをスクロールし、 [ENTER] を押して 値を設定します。その他の設定では、入力された英数字の値を使用します。例えば、ある設定では、装置をオンにしておく時間を分単位で指定します。希望する値を入力し、[ENTER] を押して値を設定します。
場合によっては、設定を変更する前に [EMERGENCY STOP] を押す必要があります。 「サーボがオン状態です」 のメッセージが現れ、[EMERGENCY STOP] を押すように気づかせてくれます。