プローブ設定の基本
プローブ設定は次の(4)グループにあります。
- スイッチオフ方法
- 拡張トリガーフィルター
- 光伝送方式/プローブ識別
- 光パワー
プローブが点滅するシーケンスにより、現在のプローブ設定がわかります。
注意: LEDはさまざまな色と時間で点滅します。LEDが点滅するシーケンスにより、プローブの設定がわかります。LEDは短いまたは長い時間点滅します。次の表では、小さな色付きの円
はLEDが短時間点滅することを示します。長方形
は、LEDが長時間点滅することを示しています。
現在のプローブ設定を確認するには、次の手順を実行します。
少なくとも5秒間、バッテリーをプローブから取り外します。
バッテリーを入れてます。
重要: バッテリーを再度挿入した後は、プローブスタイラスに触れないでください - これが、プローブ設定が変わる原因です。設定を変更する必要がある場合にのみ、後でタッチします。
バッテリーを交換すると、プローブLEDが特定の順序で点滅します。
プローブのLEDを確認します。LEDが点滅するシーケンスを記録します。
シーケンスの意味については Renishaw - プローブ - OMP40-2 - 設定 を参照してください。
プローブ設定を変更する場合は、以下を実行します。