MID SOUTH PRECISION | Haas 顧客の成功談
Mid South Precision は、テネシー州マーフリーズボロにある小さな受託製造会社で、複雑な医療機器と機械加工部品を専門としています。オーナーのジョー・ハーバート氏が9年前に創立したこの会社は、わずか20名足らずの従業員を抱えています。
許容値の要件が非常に厳しいパーツを顧客に提供することで、医療業界のトップサプライヤーとして認められている Mid South Precision は、安定した Haas CNC機械を使用して精密機械加工を行っています。この作業には、2台の Haas VF-2SSYT、1台の DM-2、および2台のDM-1 が含まれ、すべてHaas回転テーブルが装備されています。同社は現在、医療機器と医療計測器を専門とする7社の顧客を抱えています。
Mid South の機能には、医療機器業界向けの 5軸 CNC機械加工およびCNCスイス機械加工サービスのほか、受託機械加工サービス、プロトタイプの製作、および少量生産から大量生産までが含まれます。同社は、医療機器メーカーが必要とする独自の精度を提供し、アルミニウム、ステンレス鋼、チタン合金を含む、あらゆる種類の金属からバリのない、非常に精密な部品を製造することができます。