ヴィンテージにもよりますが、Haas機械には、機械全体のさまざまなシステムに1〜8個のアナログセンサーがあります。これらのセンサーはすべて共通のグラウンドを共有しています。これらのセンサーの1つに問題があると、すべてのセンサーからの信号に影響を及ぼし、トラブルシューティングが困難になる可能性があります。これらのセンサーの問題のトラブルシューティングを行う場合、それらのケーブルまたはMaincon/Mocon PCBは次の簡単な手順に従います。
- ゲージのページを見て、不合理に見える測定値を特定します。たとえば、スピンドルモーターの温度[1]が0°F(-17°C)で、作業場が77°F(25°C)だと、これは妥当ではありません。
- これらのケーブルまたはセンサーの1つが短絡している場合、ゲージの表示には、妥当でないいくつかの読み取り値が表示されます。
- 各アナログセンサーを一度に1つずつ取り外します。他のゲージの測定値を探して、妥当な値に戻します。
注意: 信号によっては、反応するまでに最大30秒かかる場合があります。
- 不正確な読み取りを引き起こしているセンサーを見つけたら、おそらく問題を発見しています。ケーブルに損傷がないか確認します。センサーを確認してください。
注意: Maincon / Mocon PCBよりもケーブルまたはセンサーが問題の原因である可能性が高いです。