MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
0
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
    27. Українська
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
0
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
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

Rotary Product Identification

サービス ホーム ロータリー製品の識別
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

ロータリー製品の識別


ロータリー製品の識別

- セクションに移動 - Back to Top

1.2 ロータリーテーブル - 識別

モデル、シリアル番号の場所

ネームプレートには、回転ユニットのモデル、シリアル番号、ロータリーユニットのバージョンが含まれています。 

ロータリーのモータータイプ

このDCモータータイプロータリーには、黒色の17ピンアンフェノール接続子があります。

DC-MOTOR-1000(1000ラインエンコーダー付きのDCモーター)- これは、エンコーダーモーターシャフトのボアサイズを測定することで識別できる稀なモデルです。穴の寸法は0.5インチ/12.7mmです。

DC-MOTOR-2000(2000ラインエンコーダー付きのDCモーター)- これは、エンコーダーモーターシャフトのボアサイズを測定することで識別できるモデルです。穴の寸法は0.314インチ/8mmです。

この ACモーターSigma 1 タイプの回転ケーブルには、(2)黒のツイストおよびロック接続子があります。

この ACモーターSigma 1- 08 タイプロータリーには、ACモーターSigma 1と同じケーブルがあり、モデル名の後に "H" の文字が付いています。

 注意: HRTのすべてのバージョンP1には、このタイプのモーターがあります。


Sigma 1ロータリーの注文:
2013年4月1日をもって、COR料金はなくなります。Sigma 1は選択可能な設定アイテム"シグマ1"になり、関連する小売価格と販売代理店の正味コストが示されます。

この ACモーターSigma 5 タイプの回転ケーブルには、(2)灰色のツイストおよびロック接続子があります。

注意: すべての P3&P4 バージョンにはSigma 5モーターがあります。


ACモーターSigma 5回転テーブル(HRTシリーズ)およびインデクサロータリーモデルは、2012年3月1日以降に製造されました。

ACモーターSigma 5傾斜テーブル(TRシリーズおよびT5Cシリーズ)ロータリーモデルは、2011年5月1日以降に製造されました。

ロータリー特殊モデル

シリアル番号の銘板に記載されている接尾辞で特殊モデルを識別します。

SP = 小型版
HS =高速
SHS =超高速
SS =超高速
M = 直立取り付け用の改造ボディ

この回転テーブルの接尾辞は SHS = 超高速

 

傾斜軸の帯状磁石

 2002年11月 後に製作された、または シリアル番号900628AB以降 のすべてのチルトテーブルはチルト軸に帯状磁石が付いています。


 帯状磁石 付きチルトテーブルは、原点をプラッタの水平位置に対して 約+/- 5度 で見つけます。

 

 ボタン磁石 付きチルトテーブルは、原点をプラッタの水平位置に対して 約127度 で見つけます。