考えられる原因2:ヒューズが飛んだか、または空調ユニットに短絡があります。
是正措置2:キャビネットクーラーの電気アセンブリのヒューズ[1]を確認します。ヒューズが飛んでいる場合は、キャビネットクーラーのケーブルに損傷がないか確認してください。ヒューズを交換してください。
ヒューズが再び切れる場合、短絡があるか、間違ったヒューズが使用されています。ヒューズは30A (PN: 86-1804)である必要があります。ヒューズが正しい定格である場合、問題は短絡です。これをテストするには、CabCoolを既知の正常なコンセントに差し込み、電源が入って正しく動作するかテストします。
既知の正常なコンセントに差し込まれているときにヒューズが切れる場合、CabCoolが短絡しており、CabCoolを交換する必要があります。
ヒューズが飛ばず、CabCoolが既知の良好なコンセントに差し込まれているときに正常に動作する場合。ヒューズが飛ぶ原因となる短絡は、電気キャビネットの別の場所にあります。この場合は、変圧器またはブレーカーに問題がある可能性が高いです。これらのシステムに関するトラブルシューティング情報については、このマニュアルのNGC-回路ブレーカーと変圧器の章を確認してください。