MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
18 - NGC - PSUP PCB

Next Gen Control Electrical-サービスマニュアル


  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 概要
  • 2 - NGC - アクティベーション
  • 3 - NGC - ソフトウェアの更新
  • 4 - NGC - ファームウェアの更新
  • 5 - NGC - 設定とパッチファイル
  • 6 - NGC - エラーレポートとバックアップ
  • 7 - NGC - メインプロセッサ
  • 8 - NGC - I/OおよびTC PCB
  • 9 - NGC - CANシステムと自動ドア
  • 10 - NGC - サーボモーターと軸ケーブル
  • 11 - NGC - 第4および第5軸
  • 12 - NGC - サーボアンプ
  • 13 - NGC - ベクトル駆動
  • 14 - NGC - 再生
  • 15 - NGC - 320V電源供給
  • 16 - NGC - Wye/delta
  • 17 - NGC - サーキットブレーカと変圧器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIFとLCDモニター
  • 20 - NGC - リモートジョグハンドル
  • 21 - NGC - WorkLightsとHIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - ネットワーキング
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - ロボットと自動化
  • 27 - NGC - 機械データ収集
  • 28 - NGC - 制御アイコン
  • 29 - NGC - センサーとスイッチ
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - キーパッド
  • 32 - NGC - 破損した工具の検出
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS

Go To :

  • PSUP PCB - 交換
  • PSUP PCB - トラブルシューティング
Recently Updated

PSUP PCB - 交換 - NGC


AD0282

Introduction

この手順では、機械のPSUP PCBを次世代制御に交換する方法について説明します。

前提条件

注意:機械に4075-Nが装備され、100.16.000.1040未満のソフトウェアのバージョンが使用されている場合は、交換用のPSUP PCBを取り付ける前に、パッチをインストールし、パラメータ2009を変更する必要があります。そうしないと、電源を入れるとすぐに機械がシャットダウンします。4075-P以降を交換する場合、パッチは必要ありません。参照先: パッチファイルロードの取り外し - NGC。

100.16.000.1040 未満のソフトウェアがインストールされ、パッチが適用されていない機械に新しいPSUP PCBを取り付ける場合は、ソフトウェアのクリーンインストールを行う必要があります。 ソフトウェアアップデート  - (オプション5)クリーンインストール - NGCを参照してください。

このドキュメントは以下に適用されます。

  • キットPN: 93-3412, SVCキットNGC PSUP-T 3PH CCA

安全上の 注意:

注意:CNC機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的な損傷リスクが減少します。

機械または制御キャビネットで作業する前に、次のステップを実行してください。

  • メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置とします
  • 承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。地方自治体の規則に従って、必ずロックアウト手順に従ってください。
  • 機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも 5 分間待って、電力を放散させます。ベクトル 駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
  • 空圧式システムのいずれかの部分の作業するときは、必ずメインの空気供給をオフにします。
  • 垂直軸で作業を行うときは、必ずスピンドルヘッドを木のブロックの上に置きます。これにより、軸が落下する可能性のある意図しない動きを防止します。
  • 機械の安全回路は決して変更しないでください。
  • [DEBUG] モード(クラシックHaas制御)でサーボが[ON]になっているときは、決してパラメータを変更しないでください。機械を[EMERGENCY STOP]モードにして、パラメータを変更します。
  • [DEBUG]モード(クラシックHaas制御)では決して機械を操作しないでください。

プロセスに関する資格と知識がない場合は、機械の修理やサービス手順を実行しないでください。機械部品に重大な損傷があると、修理に多額の費用がかかる可能性があります。HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)のサービス技術者は、トレーニングと経験を通して、これらのタスクを安全かつ正確に実行する認定を受けています。HAASファクトリーアウトレットによって実行される修理およびサービス作業は、限定的保証で保護されています。

危険:一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順の実行について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。

PCB Removal

1

[POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置とします

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

危険:機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも5分間待って電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケーターLEDが完全に消えるまで待ちます。

注: PCBを取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。

2

回路ブレーカーがPSUP PCBのTSC/HYDポンプ位置にある場合は、それを取り外します。このブレーカーは交換用PCBに取り付けるために保管してください。

PCBに取り付けられている各ケーブルに識別ラベル を貼ります。これにより、取り付けが簡単になります。これらのケーブルを取り外します。

スタンドオフを取り外します。

PCBを取り外します。

Installation

1

機械が480Vを使用している場合は、PSUP-U 3PH CCA PCB [A]のJP1にあるジャンパー[1]を取り外します。

機械が240VACで60hpのベクトル駆動がある場合は、F1に2Aセラミックヒューズ[B]を取り付けます。

機械がTSC/HYDポンプ用の回路ブレーカーを使用している場合は、次の手順を実行します。

  • コネクターのカバー[2]を取り外します。
  • JP2のジャンパー[3]を取り外します。
  • ブレーカー[4]をTSC/HYDポンプの位置に取り付けます。

2

交換用PSUP PCBを取り付けます。

スタンドオフを取り付けます。

すべてのケーブルを接続します。

PSUP PCBのすべての回路ブレーカーを[ON]ポジションに設定します。

機械の[POWER ON]にします。

3

LE1 [1]、LE2 [2]、およびLE3 [3]が[ON] 、および位相検出パスランプ[4]が[ON](緑色の光)になっていることを確認してください。

  • 単相の機械
    • 位相検出パスランプ[4]が点灯している必要があります
    • 位相検出フェイルランプ[5]が点灯している必要があります
  • 3相の機械
    • 位相検出パスランプ[4]が点灯している必要があります
    • 位相検出フェイルランプ[5]がオフになっている必要があります

要注意:3相の機械のみ:

ランプ[4]と[5]が[ON]の場合。システムの配線が緩んでいるか、電源に欠陥があります。 

3つの位相すべてに電力が供給されていることを確認してください。

位相検出フェイルランプのみが点灯している場合、リード線の順序が間違っています。

機械を主電源から切り離し、機械への3本のリード線のうち2本を相互に交換します。

Verification

1

PSUP PCBが適切に作動することを確認するため、以下の手順を行います。

重要:古いPSUPをRev PまたはUに交換する場合は、PSUPパッチがインストールされていることを確認してください。

インストール済みのパッチを確認するには:サービスキーで機械の電源を入れ、[PARAMETERS] [PATCHES]タブに移動します。 パッチがインストールされていない場合は、HBCサイトからパッチをダウンロードしてください。

  • これらの回路ブレーカーに対してこのテストを実行します。
    • GFCI/ライト
    • クーラントポンプ
    • TSC/HYDポンプ(取り付けられている場合)
    • オーガモーター

          要注意:このテストはI/Oボード/ファン/ソレノイド回路ブレーカには実行しないでください。

  • スイッチを[OFF]位置に設定します。アラーム 552 [TRIPPED CIRCUIT BREAKER]
  • スイッチを[ON] 位置に設定します。
  • [RESET]を押し、各アラームをクリアします。
Recently Updated

PSUP PCB - トラブルシューティングガイド - NGC


Introduction

  • 電源障害検出モジュールを埋め込みます。次世代制御を搭載したすべての機械に標準装備。
  • 三相電源のステータスを示します。
  • 低電圧電源インジケータ LEDs。
  • サーキットブレーカーのオープンインジケーター回路。
  • 115 VACライン用の地絡検出回路を追加しました。

PSUPのバージョンによっては、回路ごとに2つまたは3つのヒューズが付いている場合があります。ヒューズのユニバーサルリファレンス指定子は「F」または「FU」です。

F1は、電力スパイクまたは過渡時にオン/オフ回路を保護するために使用されます。

PSUP N以降では、PFDMの一部であるコンデンサバンクのブリッジ整流器の入力にF2が使用されます。このヒューズは、次の場合に開きます:

1.   ブリッジBR1が短絡した場合。

2.   ミョウバン電解コンデンサのいずれかが短絡した場合

3.   LVPSが短絡している場合

 

 

Electrical Safety

 要注意: CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。

  • メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。

 危険: 制御キャビネット内の作業を開始する前に、 320V Power Supply / Vector Drive 上の高電圧インジケーターライトは少なくとも 5 分間オフである必要があります。

一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。

Symptom Table

症状/アラーム 考え得る原因 是正措置
アラーム 552 TRIPPED CIRCUIT BREAKER(回路ブレーカーが落ちています) 配電PCBで電流の過負荷または短絡が検出されました。1つ以上の回路ブレーカーが正しく取り付けられていません。 配電PCBを確認します。回路ブレーカーが正しく取り付けられていることを確認します。
TSCジャンパーJP2が欠落しています。 TSC/HPC回路ブレーカージャンパーJP2のない機械では、JP2をインストールする必要があります。
CB3クーラントポンプブレーカーで短絡が検出され、CB3がトリップしました。
  1. PSUP(P9)からI/O PCB(P30)への240VACケーブルを確認します。ケーブルが挟まれていないことを確認してください。ケーブルが正しく配線されていることを確認してください。
  2. I/O(P29)からクーラントポンプアンフェノールまでの240VACケーブルを確認します。ケーブルが挟まれていないことを確認します。ケーブルが正しく配線されていることを確認してください。
  3. コネクタをI/O PCB(P29)から外し、赤と黒のワイヤーがアースに接続され、オープン(O.L.)と表示されていることを確認します。
  4. クーラントポンプ/ケーブルの短絡を確認します。 標準クーラント-システム-トラブルシューティングガイドを参照してください。
(単相機械のみ)、 アラーム 552 トリップした回路ブレーカーが、クーラントポンプをオンにするように命令されたときに発生します。

注:回路ブレーカーは落ちませんでした。

P11のPSUPに接続された240 VAC入力ケーブルが正しくありません。 メインブレーカーをオフにし、240 VAC入力ケーブルをP11のPSUPから取り外し、ケーブルの白と黒のワイヤーの位置を入れ替えます。
アラーム 9101  RESETTABLE SOFTWARE ERROR(リセット可能なソフトウェアエラー) 1つ以上の回路ブレーカーがオフになっています。 配電PCBを確認します。短絡の原因を特定し、回路ブレーカーをオンに戻します。

アラーム 175  地絡が検出されました 

アラーム9803 120VAC地絡

アラーム9804 240VAC地絡

115/230 VACコンポーネントの1つに短絡があります。スピンドルモーター/ケーブルおよび軸モーター/ケーブル。  次世代制御-I/O PCB-トラブルシューティングガイドを参照してください。
アラーム 9902  地絡 PSUP回路ブレーカーの1つが正しく取り付けられていません。 すべての回路ブレーカーのタブをチェックして、タブがメスのタブの中に取り付けられていることを確認します。

アラーム 840 電源投入中に入力AC電圧が低すぎます

または、ACライン電圧ゲージが正しい読み取り値を示していません。
入力電圧に問題があります。  入力電圧をチェックし、変圧器のタップが正しい場所にあることを確認してください。 
電源カードPCBの電圧モニター回路が正しい基準電圧を出力していません。 PSUP PCB上のPFDMがNGCメインPCBに正しい基準電圧を供給していることを確認してください。
電源カードはREV-Pに交換されましたが、パッチファイルがインストールされていないか、ソフトウェアがアップグレードされていません。 注意:機械に 4075-N が装備され、100.16.000.1040 未満 のソフトウェアのバージョンが使用されている場合は、交換用のPSUP PCBを取り付ける 前に y、パッチをインストールし、パラメータ2009を変更する必要があります。そうしないと、電源を入れるとすぐに機械がシャットダウンします。

4075-Pを4075-Pに交換する場合、パッチは必要ありません。

 次世代制御-パッチファイルのロード/アンインストールを参照してください。

 100.16.000.1040 以前のソフトウェアがインストールされている機械に 4075-P または4075-Tをインストールする場合で、パッチを適用しなかった場合は、ソフトウェアのクリーンインストールを行う必要があります。以下をご参照ください。

次世代制御-ソフトウェアのダウンロードとアップデート-クリーンインストール

アラーム 840 電源投入中に入力AC電圧が低すぎます

PSUP PCBを4075-REV-Pに交換した後も、アラームが引き続き表示されます。
PSUP PCB-REV-Pに不良部品があります。 トラブルシューティングの詳細については、サービス部門にお問い合わせください。

機械はオンになりません。 

(K1コンタクタはオンになりません。)

F1ヒューズが飛んでいる。

機械に高電圧サービス入力(380〜480 VAC)がある場合は、F1ヒューズをチェックし、取り付けられるJP1ジャンパーを確認します。

注意: 機械が240VACで、60HPベクトル駆動がある場合は、2AセラミックヒューズがF1に取り付けられていることを確認してください。

電源オン/オフ回路に問題があります。  次世代制御 - 電源オン/オフ回路、主変圧器 - トラブルシューティングガイドを参照してください。

機械はオンになりません。 

(K1コンタクタはオンになりますが、ディスプレイがありません)。

PSUP PCBに接続されている低電圧電源供給(LVPS)に問題があります。  機械の電源を入れたときにPSUP PCBの5V, 12V、および-12V LEDライトが点滅する場合は、LVPSが短絡を検出したことを意味します。 PSUP PCBのすべての5V, 12V、および-12V出力に短絡状態がないか点検します。  

Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage

  

  

NGC電源カードPCBには、組み込みの電源障害検出モニターが組み込まれています。この回路は、メイントランス(TB 94、95)の115VAC出力を監視します。この回路は、メインNGC PCBへの0〜5 VDC基準電圧を供給します。この基準電圧は、入力AC電圧に比例して変化します。この電圧の変動により、 ACライン電圧 ゲージが変わります。変圧器の出力が120 VACに等しい場合、制御は「100%ACライン電圧」を表示します。このゲージは 診断/ゲージにあります。 

 注意: PFDMから入力されたデータ信号は、MOCONタブに「Pfdm入力電源電圧」として表示されています。

是正措置:

  1. 機械への入力AC電圧を測定します。
  2. 変圧器のタップが正しい電圧範囲にあることを確認してください。
  3. トランス端子台94、95からの115 VAC出力ケーブルがP1で電源カードに正しく接続されていることを確認します。

     注意: 変圧器の115VAC出力が120VACに等しい場合、制御は「100%ACライン電圧」を表示します。

  4. PSUP PCBの P20 コネクタの背面で、PFDM信号線とPFDMアース線の電圧を測定します。 

     注意: メーターには必ず針先リードを使用してください。リードを互いに短絡させないように注意してください。NGC電源PCBが損傷する可能性があります。

    重要:ACライン電圧ゲージが100%を表示すると、次の電圧が予想されます。
    • Rev -N電源カードの場合 3.56 VDC。
    • Rev-Pまたは-T電源カードの場合 3.74VDC。
    低電圧または無電圧が測定された場合、電源カードの電圧モニター回路が損傷しているため、交換する必要があります。

    電圧が正しい場合:

    • Rev -N電源カードの場合 パラメータ 2009ADC VALUE FOR AC INPUTを 3550に設定してください。
    • Rev-Pまたは-T電源カードの場合 パラメータ 2009ADC VALUE FOR AC INPUTが2850に設定されていることを確認してください。

     注意: パラメータ値を表示するには、 次世代制御-エラーレポートの読み方 を参照し、詳細を確認してください。

     

    2009のパラメータの値が正しくない場合は、パッチファイルをロードする必要があります。HBCサイトにアクセスし、Service>NGC-Configurationをクリックし、パッチをダウンロードします。

Low Voltage Inspection

是正措置:

Maincon PCBで低電圧電源供給の電圧レベルを測定します。マルチメータのピンを短絡または交差させないようにしてください。

機械の電源を入れます 障害が続く場合は、アンプに障害があります。

機械のすべての軸アンプが同時にアラームを生成し、低電圧電源供給が正しい場合、Maincon PCBが故障している可能性があります。

ピン 正しい電圧
+5およびGND +4.90〜+5.20 V dc
+12およびGND +11.85〜+12.50 V dc
-12およびGND -11.85〜-12.50 V dc

PCB Component Inspection

症状またはアラームが続く場合は、コンポーネントの障害が原因の可能性があります。以下は、考えられる障害の一覧です。

  1. すべてまたは一部のコンポーネントピンのはんだが欠落している
  2. はんだ不良
  3. はんだブリッジ
  4. コンポーネントの間違った取り付け(向き)
  5. コンポーネントの欠如

     注意: 一部のPCBには未使用の回路があり、意図的にコンポーネントが欠如しています。破損したコンポーネントがないか確認します。

  6. 破損したコンポーネント
  7. ICのピンの破損
  8. コネクタの曲がったピン
  9. 回路ブレーカーが正しく取り付けられていません。

拡大鏡を使用して、PSUP PCBの前面と背面の回路コンポーネントを点検します。アラームまたは兆候により、以下の回路コンポーネントゾーンを点検します。

  1. 電源障害検出モジュールの回路コンポーネント。漏れているコンデンサ、破損したコンポーネントを探します。
  2. 地絡モニター回路。表面実装コンポーネント、抵抗、コネクターの曲がったピンを点検します。
  3. 回路ブレーカーの回路のトリップ。ブレーカーを引き、ブレーカーの下に焼けたコンポーネントがないか調べます
  4. コネクタのピンが曲がったり欠けていたりしないかを確認します。
  5. PSUP PCBの背面にあるすべてのはんだ接合部と表面実装コンポーネントを点検します。

 重要: 破損したコンポーネントを見つけた場合は、PSUP PCBを交換し、取り付け前に新しいPSUP PCB回路コンポーネントを点検します。

15" LCD - Electrical Diagrams

PSUPとGnd障害センサーの相互接続図 (P15)

           

PSUPとP15ジャンパーのPSUP相互接続図

           

PSUP(P17)からI/O PCB(P56)の詳細図

           

Maincon PCB(J3)からPSUP PCB(P20)の詳細図

19" LCD - Electrical Diagrams

19インチLCD PSUP相互接続図、Gnd障害センサー(P15)付き

           

19インチLCD PSUP相互接続図、P15ジャンパー付き

           

PSUP(P17)からI/O PCB(P56)の詳細図

           

19インチLCD Maincon PCB(J3)からPSUP PCB(P20)の詳細図