レッドグリースシステムを搭載した機械は、キット番号を93-2755A を注文することで、Haas Axis潤滑油 (HALO) に変換できるようになりました。 レッドグリースからHALOへの変換 手順参照してください。旋盤も、ある場合は X軸 と Y軸 への チェック弁とニップルフィッティングを追加する必要がなります。 すべての旋盤は少なくとも キット 93-3610を1つ、 Y軸 もある旋盤は キット 93-3610を2つを注文する必要があります。
古いプラスチック製リザーバーを持つHLGを搭載した機械は、キット#93-2601B を注文することで、金属製リザーバーを備えたHALOにアップグレードできます。 HLGプラスチックから金属へのHaas Axis潤滑油 (HALO) リザーバー 手順を参照してください。旋盤も、ある場合は余剰のチェック弁および X軸 および Y軸 へのニップルフィッティングを追加する必要がなります。 すべての旋盤は少なくとも キット 93-3610を1つ、Y軸もある旋盤は キット 93-3610を2つを注文する必要があります。
機械がHaas Axis 潤滑油に変換されると、潤滑剤キャニスターを補充するように PN 93-3584: AXIS LUBEオイル補充1ガロン を注文できます。潤滑剤キャニスターの補充手順は、 Haas Axis潤滑油 - リザーバーリフィル を参照してください。
注: 93-2755A または 93-2601B の順序付けには、 注文時に機械レコードに関連付けられるNGC機械用のパッチが含まれます。このパッチは、サービス エンジニアがインストールする必要があります。お客様がコンバージョン ットをインストールする際に、パッチをすぐにコントロールにインストールする必要はありません。お客様向けの取り付け説明書に記載されているように、次回のサービス訪問時にコントロールに取り付けることができます。
パッチは、機械がアイドル状態のときのオイル分配頻度のパラメーターを変更します。サービスエンジニアがパッチをインストールするのを待っても、オイルの使用量に大きな変化はありません。お客様は 設定 277、軸の注油間隔を変更する必要があります。この設定は、機械が動いているときのオイル分配の頻度に関するものです。この設定を変更しないと、オイルの使用量に大きな影響を与えます。