MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    27. Українська
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
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
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
      • 手動旋盤
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

4 - VF/VM - Umbrella Tool Changer

VF/VMシリーズ- サービスマニュアル


  • 1 - VF/VM - 概要
  • 2 - VF/VM - 仕様
  • 3 - VF/VM - 設置
  • 4 - VF/VM - アンブレラ型ツールチェンジャー
  • 5 - VF/VM - HSK - SMTC
  • 6 - VF/VM - 40T/50T - SMTC
  • 7 - VF/VM - 軸モーション
  • 8 - VF/VM - HSK - スピンドル
  • 9 - VF/VM - 40テーパー - スピンドル
  • 10 - VF/VM - 40T - スピンドルモーター
  • 11 - VF/VM - 40T - ギアボックス
  • 12 - VF/VM - 50T - スピンドル
  • 13 - VF/VM - 50T - ギアボックス
  • 14 - VF/VM - 潤滑システム
  • 15 - VF/VM - 電気制御
  • 16 - VF/VM - チップ取出しとクーラント
  • 17 - VF/VM - 保持具
  • 18 - VF/VM - メンテナンス
  • 19 - VF/VM - 自動ドア
  • 20 - VF/VM - ロボットと自動化
  • 21 - VF/VM - カバー
  • 22 - VF/VM - CAN Bus Systems

Go To :

  • 4.1 概要
  • 4.2サービス交換
  • 4.3工具交換オフセット
  • 4.4配置
  • 4.5トラブルシューティング

4.1 概要

Umbrella Tool Changer - Shuttle - Overview

シャトルの概要

ミルツールチェンジャーは一般的に、"アンブレラツールチェンジャー"の名前を持っています。傘とほぼ同じ形だからです。アンブレラツールチェンジャーには、次の主要なシステムがあります。

  • シャトルアセンブリ[1]
  • 回転ラックアセンブリ[2]

工具交換中、シャトルアセンブリ[1]は回転ラックアセンブリ[2]をスピンドル[3]へ動かします。

シャトルメカニズム

シャトルアセンブリには、プレートに接続するトラック上に4つのホイール[2]があります。I/O PCB(入力/出力PCB)は、シャトルアセンブリモーター[1]に160V DCの電力を供給します。このモーター[1]は、シャトルを出し入れするクラッチアームアセンブリ[3]を回転させます。クラッチアームアセンブリ[3]には、モーターシャフトに"スリップクラッチ" [4]があります。

このスリップクラッチ[4]により、以下のインシデントが発生した場合でもモーターを回転させ続けることができます。

  • アームが移動制限を超えて動いた。
  • シャトルアセンブリが、動きを妨げる何かにぶつかった。

シャトルセンサー

シャトルアセンブリには、2つの近接センサーがあります[1]。これらのセンサーは、ツールチェンジャーの位置をコントロールに伝えます。

注意: 近接センサー[1]の位置は、10ポケットツールチェンジャーでは異なります。

ツールチェンジャーのステータスを確認するには、DIAGNOSTICを押して診断ページに移動します。 I/Oタブに移動します。

Umbrella Tool Changer - Carousel - Overview

回転ラックの概要

工具回転ラック[1]は、縦軸[2]をオンにします。I/O PCBは、モーターに160V DCを供給します[3]。モーターは、ジュネーブメカニズム[4,5]を回転させます。ジュネーブメカニズムは、回転ラックをポケットからポケットへと回転させます。

ジュネーブメカニズムには、次の2つの部分があります。

  • モーターシャフトに接続するジュネーブドライバー[4]。
  • モーターは、ジュネーブギア("star")[5]を回し、工具回転ラック[1]を回します。

回転ラックメカニズム

次の図に示すように、ジュネーブドライバー[1]が1回転すると、ジュネーブギア[2](および回転ラック)が次のポケットに移動します。

回転ラックセンサー

回転ラックアセンブリには、ステータス入力用の次のセンサーがあります。

  • Tool One In Position センサー[1]
  • Tool In Position センサー[2]

ツール1が所定の位置に来ると、ジュネーブスター[4]のドウェルピン[5]が電力を供給し、 Tool One In Position センサー[1]をオンにします。ツールが所定の位置にあるとき、ジュネーブドライバー[3]が Tool In Position センサー[2]に電力を供給し、各ポケットを数えます。

4.2サービス交換

Umbrella Tool Changer - Shuttle Service Replacement Procedures

手順 説明
アンブレラツールチェンジャー - シャトルローラー交換 この手順では、アンブレラツールチェンジャーの上部と下部のシャトルローラーを交換する方法を説明します。
アンブレラツールチェンジャー - 取り外し可能なジュネーブドライブ回転ラックモーター - 交換 この手順では、アンブレラツールチェンジャーのジュネーブドライブ回転ラックモーター を交換する方法について説明します。
アンブレラツールチェンジャー - ポケット - 交換 この手順では、アンブレラツールチェンジャーのポケットアセンブリを交換する方法について説明します。
アンブレラツールチェンジャー - 回転ラックプレート - 交換 この手順では、アンブレラツールチェンジャーの回転ラックプレートを交換する方法について説明します。
アンブレラツールチェンジャー - ガイドピンとトラップドア - 交換 この手順では、アンブレラツールチェンジャーのガイドピンとトラップドアを交換する方法を説明します。

4.3工具交換オフセット

Umbrella - Tool Changer Offsets Procedures

手順 説明
アンブレラツールチェンジャー - Z軸 - ツールチェンジオフセット この手順は、Z軸工具交換位置を設定するためのものです。
アンブレラツールチェンジャー  - スピンドル方向決めオフセット この手順は、工具交換のスピンドル方向を設定するためのものです。

4.4配置

Umbrella Tool Changer - Alingment Procedures

手順 説明
アンブレラツールチェンジャーからスピンドル - 位置合わせ この手順では、アンブレラツールチェンジャーをスピンドルに位置合わせする方法を説明します。

4.5トラブルシューティング

Recently Updated

アンブレラツールチェンジャー - トラブルシューティングガイド


改訂A - 2025年5月

Introduction

分解図:

  1. シャトルモーター
  2. V-TRACKカバー
  3. ワイパー
  4. ワイパーリテーナー
  5. SHCS 10-32 X 3/8
  6. スリップクラッチアーム
  7. 取付けブロック
  8. 近接センサー
  9. シャトルローラー
  10. ナット3/4-10ナイロンロック
  11. ワッシャ3/4フラット
  12. 工具キャリッジ
  13. ナット3/8-24 六角
  14. ガスケット工具キャリッジ
  15. コネクタブラケット
  16. タレットモーター
  17. 工具キャリッジカバー
  18. モーター取付けプレート
  19. SHCS M3 X 5
  20. ドライバーGENEVA 2ピン
  21. カムフォロワー3/4六角
  22. スペーサーリング
  23. BHCS 10-32 X 1
  24. 工具#1スタンドオフ
  25. GENEVA STAR
  26. 縦軸
  27. ベアリング
  28. ベアリングロックナット
  29. ベアリングハウジング
  30. ドアバネ
  31. 番号リング
  32. ツールチェンジャーキャップ
  33. SHCS 5/16-18 X 1
  34. FHCS 10-32 X 3/8
  35. スライドパネルカバー
  36. スライドパネルドア
  37. リベット3/32 X.200 X.160頭部直径
  38. エキストラクタブッシング
  39. ロールピン3/16 X 7/8
  40. エキストラクタ圧縮ばね
  41. エキストラクタ
  42. 整列キー
  43. SHCS 1/4-20 X 7/8
  44. SHCS 5/16-18 X 3/4
  45. ツールチェンジャーカバー
  46. ドラップドア
  47. スイッチカバー
  48. SHCS 8-32 X 7/8
  49. ホールド板
  50. 位置決めピン
  51. ドアオープナーブラケット下
  52. ドアオープナーブラケット上

 

  1. シャトルモーター: シャトルをスピンドルに出し入れするためにスリップクラッチアームアセンブリを駆動するDCモーター。
  2. 回転ラックモーター: 回転ラックを回転させるDCモーター。
  3. ツールチェンジャーポケットアセンブリ:回転ラック内に工具を保持します。2本のエキストラクタフィンガー、バネ、位置決め工具キーで構成されています。 
  4. スリップクラッチアーム: シャトルモーターをキャリッジキャスティングにカップリングする仕組み。ツールチェンジャーへの損傷を防ぐために、クラッシュが発生した場合はスリップします。
  5. 回転ラックモーターコネクタブラケット: モーターとセンサーはこのコネクタブラケットに接続します。
  6. シャトル入出センサー: これらのセンサーは、制御にシャトルの位置を知らせます。
  7. 工具#1と工具マークセンサー: これらのセンサーは、回転ラックの位置を制御に知らせます。

Symptom Table

兆候 考え得る原因 是正措置

アラーム 113 シャトル入の故障

 

アラーム 114 シャトル出の故障

アラーム 125 シャトル障害

アラーム 856 ATCシャトル駆動トレインの障害

アラーム 859 ATCシャトルモーターの電気的故障

アラーム 2066 ツールチェンジャーの原点の障害

 

チップは、アンブレラツールチェンジャーの近接センサーやシャトルの動きを妨げます。 システムにチップがないか確認します。レールガイドと近接センサーのセクションを参照してください。
モーターに電力が供給されていない。 モーターへの電圧を確認してください。  回転ラックとシャトルモーターのセクションを参照してください。
モーターの抵抗を確認してください。 回転ラックとシャトルモーター のセクション を参照してください。
モーターブラシを確認してください。  回転ラックとシャトルモーター のセクションを参照してください。
スリップクラッチアームが緩んでいるか、損傷しています。 スリップクラッチアームを点検します。 スリップクラッチアームのセクションを参照してください。
スピンドルの向きが間違っている 正しいスピンドル方向決めを設定します。
エキストラクタフィンガーまたはバネが損傷または摩耗しています。 工具ポケットを再構築します。
回転ラックプレートが曲がっています。 回転ラックプレートが曲がっている原因を見つけます。
ケーブルの損傷またはケーブル接続の緩み。(特に問題が断続的またはシャトルの移動中に発生する場合)
ピンとケーブルの状態を点検します。
ツールチェンジャーリレーの1つが故障しています。 ツールチェンジャーリレーをテストします。
アラーム143 工具交換時のスピンドルの回転 回転ラックのプレートがスピンドルに正しく取り付けられていないため、スピンドルが工具ホルダに入るときに回転します。 ツールチェンジャーへのスピンドルの取り付け位置を確認してください。
スピンドルの向きが間違っている 正しいスピンドル方向決めを設定します。
低電圧、あるいはモーターの電源線が緩んでいるため、指向性が低下します。 スピンドルモーターとアンプ端子の配線が緩んでいないか確認してください。 入力電圧を確認してください。

アラーム 115 回転ラック位置障害

 

アラーム 127 タレットマークなし

アラーム 854 ATC回転ラック駆動トレイン障害

アラーム 942 回転ラック位置決めタイムアウト

 

チップは、アンブレラツールチェンジャーの近接センサーやシャトルの動きを妨げます。 システムにチップがないか確認します。
近接センサーが故障しているか、電力が供給されていません 近接センサーの動作を確認する
ツールチェンジャーリレーの1つが故障しています。 (非サーボモーターツールチェンジャーのみ) ツールチェンジャーリレーをテストします。
モーターに電力が供給されていない。 モーターの抵抗を確認してください。
モーターブラシを確認してください。
アラーム 115 起動中の回転ラック位置決め障害。 ソフトウェアエラーがあります(NGCのみ)。 一時的な対処法として、設定81起動中の工具を「0」に設定します。エラーが修正された時期については、NGCソフトウェアのリリースノートを確認してください。

 

注意: 機械ソフトウェアをアップグレードできるのは、認定サービス技術者だけです。

工具がツールチェンジャーから落下する。 エキストラクタフィンガーまたはバネが損傷または摩耗しています。 工具ポケットを再構築します。
プルスタッドが正しくありません。 工具の仕様を確認してください。
工具が重すぎるか、長すぎます。
アンブレラツールチェンジャー回転ラックプレートが緩い。 シャフト軸のロックナットが緩んでいる。 シャフトアクスルのロックナット、ベアリングハウジングボルト、および回転ラックプレートを固定する6本のネジを確認します。
ベアリングハウジングのボルトが緩んでいます。
ツールチェンジャーアセンブリの取付け金具が緩んでいます。
工具交換で大きなノイズが発生する。 回転ラックトラップドアのプラスチック製のライダーが破損しているか、見つかりません。 回転ラックトラップドアを点検します。
回転ラックトラップドアのガイドピンが破損している。
ツールチェンジャーがスピンドルに整列していません。

アンブレラツールチェンジャーをスピンドルに位置合わせするには、次の手順を実行します。

手順: アンブレラツールチェンジャーからスピンドル整列

ジュネーブドライバーまたはジュネーブスターが破損しています。 ジュネーブドライバーとジュネーブスターの損傷を調べます。 次の手順を使用します。

回転ラックプレート交換 - アンブレラツールチェンジャー

シャトルローラーのボルトが正しく調整されていません。

次の手順を使用して、シャトルローラーを調整または交換します。

手順: シャトルローラーの交換と調整

スライドパネルが完全には収縮しません。

スライドパネルがスムーズに動きません。工具が回転ラックの内面にへこみや傷をつける。スライダーとバネアセンブリを清掃します。

スライダーとバネの取り外しには正しい手順を使用してください。 アンブレラツールチェンジャー - ポケット - 交換を参照してください。

アンブレラツールチェンジャートラップドアが開かない トラップドアのピボットポイントにグリースが塗布されていません。 トラップドアのピボットポイントにグリースを塗布します。
トラップドアと回転ラックの間にチップがあります。 回転ラックトラップドアを点検します。
プラスチック製のトラップドアライダーが摩耗しています。
CM-1 36ポケットツールチェンジャーのみ:工具の誤ロード。 ツールチェンジャーのドアスプリングが強すぎます。  弱いドアスプリングP/N 93-3750に交換します。詳細についてはCM-1 36ポケットツールチェンジャー - ドアスプリングの交換 - AD0678を参照してください。 

2022 年 2 月以前に製造されたアンブレラ型ツールチェンジャーの場合

アラーム856 ATCシャトル駆動トレインの故障

アラーム859 ATCシャトルモーターの電気的故障

アラーム9809 ツールチェンジャーバスの短 絡

クーラントが、 ブラシキャップを通ってシャトルモーターの巻き線に侵入しています。

ブラシキャップ/ブラシを掃除し、シーラントでビニールキャップを取り付けます。詳細については、以下のシャトルモータークーラントの侵入セクションをご覧ください。

注意:2022 年 2 月以降に製造されたアンブレラ型ツールチェンジャーのシャトルモーターは工場でディップおよびシーリングされており、ビニールキャップは必要ありません。

Shuttle Motor Coolant Intrusion

1. モーターの両側からブラシキャップ[1]を取り外します

2. クーラントの侵入がないかブラシを検査し、ブラシとそのブラシキャップを清掃して再度取り付けます。

3. 注文する - シャトルモーター用ビニールキャップ[2](2個)

  •  32-1875用PN 59-2011 : MTR ASSY CAROUSEL(モーター組立回転ラック) / SHUTTLE(シャトル) / APC(APC)
  •  CM-1 ツールチェンジャー用PN  59-0297 

4. ビニールキャップの約1/4にRTVシリコン[3]を充填します

5. ビニールキャップをブラシキャップに押し込み、時計回りと反時計回りに回転させてシールを均一にします[4]

6. 適切なシールの状態は、[5]で見ることができます

7. [6]に示すように、両方のキャップの周りに輪ゴムを付け、ビニールキャップのシールが硬化するまで、少なくとも4時間そのままにしておきます。

 注意:2022 年 2 月以降に製造されたアンブレラ型ツールチェンジャーのシャトルモーターは工場でディップおよびシーリングされており、ビニールキャップは必要ありません。

Rail Guides and Proximity Sensors

是正措置:

上部[1]と下部[2]のVレール、およびホイールにチップがないか確認します。破損または摩耗したワイパーがないか確認します[3]。一部の機械にはワイパーブラケットがありません[4]。

センサーの正常な動作を妨げるチップをすべて取り外します。回転ラックモーターをキャリッジアセンブリから取り外します。回転ラックモータープレートの両側にあるセンサー[5]を取り外して、センサーを清掃します。

カムフォロアアセンブリ[6]を取り外し、スリップクラッチアーム[8]を下げて、キャリッジアセンブリを移動し、キャリッジアセンブリの後ろにあるセンサー[7]にアクセスします。

古い機械モデルでは、近接センサーの代わりにローラースイッチ[5]を使用しています。プランジャーとローラーは、くっつくことなくスムーズに作動する必要があります。スイッチまたはセンサーは汚れていないが、正常に動作しない場合は、 機械式制限スイッチ - トラブルシューティングガイド または 近接センサー - トラブルシューティングガイド を参照して、トラブルシューティングを行います。

Carousel and Shuttle Motor

是正措置:

シャトルモーターにアクセスしてアラームをトラブルシューティングする方法 113、114、125、856、859、および2066: サポートアームカバー[1]とケーブルチャネルカバー[2]を取り外します。電源ケーブルへの電圧を測定します。

回転ラックモーターにアクセスしてアラームをトラブルシューティングする方法 115、127、および854: キャリッジのカバー[4]を取り外します。コネクタブラケットの電源ケーブル[5]への電圧を測定します。

電圧を測定します。

I/O PCBからモーターにつながるコネクタでDC電圧を測定します。最小/最大については、マルチメーターの範囲を0.0に調整します。モーターへの電源は、アラームが生成されてモーターへの電源が遮断される前に1秒間だけオンになります。工具交換を指令します。測定値は、作動が命令されたときに、135~165VDCであるか、信号の変化を示す必要があります。一部のマルチメータは、アラームが発生する前に電圧を読み取るのに十分な速度ではありません。それでも、アラームが生成される前に、信号の変化またはOLが表示されるはずです。電圧がない場合は、以下を参照してください。

  • 次世代制御 - I/O PCB - トラブルシューティングガイド
  • I/O PCB - トラブルシューティングガイド(クラシックHaas制御)

ブラシを点検します。

  1. ブラシの通常の摩耗。
  2. ブラシの摩耗が悪い。

モーターを接続子から外す。ピン間の抵抗を測定します。抵抗は5〜20オームでなければなりません。ピンの1つからモーターシャーシまでの抵抗を測定します。抵抗は100kオームより大きくなければなりません。

測定値が少ない場合、ブラシと整流子の間の良好な接触がありません。ブラシと整流子の間のゴミを掃除機で取り、汚れをきれいにします。損傷や摩耗がないか確認してください。モーターにオイルやクーラントの漏れの兆候がないことを確認してください。DCモーター周辺の汚染の原因を調べます。

 重要:モーターブラシが正しく取り付けられていないと、モーターの誤作動やノイズの原因になる可能性があります。

Slip Clutch Arm

是正措置:

スリップクラッチアームを点検します。 カムフォロアアセンブリ[1]を取り外し、損傷や欠けがないか点検します。回転ラックモーターハウジングをスピンドルの方向に押して、スリップクラッチアームにアクセスします[2]。手動でスリップクラッチアーム[2]を180°回転させます。スムーズに回転するはずですが、抵抗が大きくなります。アームがスムーズに動かない場合は、シャトルモーター[3]が故障しています。

Spindle Orientation

是正措置:

スピンドルの向きのエラーの原因を見つけます。

スピンドルドライブとエンコーダベルトの張力が正しいことを確認してください。スピンドルモータープーリーとエンコーダープーリーが摩耗していないことを確認してください。

次の手順を参照してください。

  • CHC - アンブレラツールチェンジャー -パラメータ257の設定-スピンドル方向決めオフセット
  • NGC - アンブレラツールチェンジャー - スピンドル方向オフセット

Tool Changer Relays

是正措置:

疑わしいリレーをテストします。 リレーを別のリレーと交換します。アラームが別のアラームに変わる場合、リレーに障害があります。

例: 機械がアラーム 113を表示する場合 、K9リレーをK10リレーに変更します。アラームが アラーム 114に変わる場合は、リレーが故障しています。アラームが変化しない場合は、他のトラブルシューティングセクションに進んでください。

Tool Pocket

是正措置:

エキストラクタフィンガーとバネは、工具を工具ポケットに保持する役目を果たします。磨耗または損傷したフィンガーまたはバネにより、工具の落下が発生する可能性があります。

以下をご参照ください。

  •  VMC - アンブレラツールチェンジャー - ポケット -交換
  • ビデオ - アンブレラ/回転ラックツールチェンジャーのメンテナンス

Carousel Plate and Tool Release Piston Adjustment

是正措置:

工具リリースピストン(TRP)センサーが正しく調整されていない場合、工具がスピンドルテーパーで動かなくなるか、ドローバーが工具を解放しない可能性があります。アンブレラツールチェンジャーが損傷する可能性があります。工具解除ピストンスイッチを正しく調整します。 TRP - 近接センサー - 調整 手順を参照してください。

回転ラックプレートの交換手順については、 アンブレラ - ツールチェンジャー – 回転ラックプレート - 交換 を参照してください。

Carousel Trap Door

是正措置:

ガイドピン[1]、トラップドア[2]、プラスチックライダー[3]の損傷を確認します。

 アンブレラツールチェンジャー - ガイドピンとトラップドア - 交換手順を参照してください。

Electrical Diagram