MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    27. Українська
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
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
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
      • 手動旋盤
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

7 - VF/VM - Axis Motion

VF/VMシリーズ- サービスマニュアル


  • 1 - VF/VM - 概要
  • 2 - VF/VM - 仕様
  • 3 - VF/VM - 設置
  • 4 - VF/VM - アンブレラ型ツールチェンジャー
  • 5 - VF/VM - HSK - SMTC
  • 6 - VF/VM - 40T/50T - SMTC
  • 7 - VF/VM - 軸モーション
  • 8 - VF/VM - HSK - スピンドル
  • 9 - VF/VM - 40テーパー - スピンドル
  • 10 - VF/VM - 40T - スピンドルモーター
  • 11 - VF/VM - 40T - ギアボックス
  • 12 - VF/VM - 50T - スピンドル
  • 13 - VF/VM - 50T - ギアボックス
  • 14 - VF/VM - 潤滑システム
  • 15 - VF/VM - 電気制御
  • 16 - VF/VM - チップ取出しとクーラント
  • 17 - VF/VM - 保持具
  • 18 - VF/VM - メンテナンス
  • 19 - VF/VM - 自動ドア
  • 20 - VF/VM - ロボットと自動化
  • 21 - VF/VM - カバー
  • 22 - VF/VM - CAN Bus Systems

Go To :

  • 7.1 概要
  • 7.2サービス交換
  • 7.3配置とボールバー
  • 7.4 サーボモーターのトラブルシューティング
  • 7.5 ボールスクリューのトラブルシューティング

7.1 概要

Overview

Haas機械には、軸の動きを制御するためのクローズドループシステムが装備されています。 以下は主なコンポーネントです。

  • サーボモーター/エンコーダー
  • サーボアンプ
  • ベクトル駆動
  • プロセッサー
  • I/O PCB 

    注意:  一部の軸(ミルのZ軸、旋盤のX軸、水平のY軸)モーターには電気機械式ブレーキが装備されており、プロセッサによる命令に従い、I/O PCBはそれらの軸のブレーキを解除します。

7.2サービス交換

Ballscrew Replacement Procedures

手順 説明
VMC-ボールスクリュー  -32mm-水平面-交換 ここでは、縦型ミルのZ軸ボールスクリューを交換する方法について、その手順を説明します。
ボールスクリュー  - 垂直軸 - 交換 ここでは、縦型ミルのZ軸ボールスクリューを交換する方法について、その手順を説明します。
ボールスクリュー  - フレックスカップリング - 交換 この手順では、水平面ボールスクリューのフレックスカップリングを交換する方法を示します。
32mm ボールスクリューベアリングパックレトロフィットキット  - 取り付け この手順では、32mmボールスクリューベアリングパックをVMCに後付けする方法について説明します。
40MM - ボールスクリューカートリッジベアリング  - アップグレード この手順では、黒色酸化物ベアリングを改良版のベアリングアップグレードキット P/N 93-2282 にアップグレードする方法を示します。

Servo Motor - Replacement Procedures

手順 説明
VMC - Z軸 - サーボモーター  - 交換 この手順では、垂直軸のサーボモーターを交換する方法について説明します。この手順は、カウンターバランスシステムを備えておらず、カップリングがしっかりしているVMC Z軸に適用できます。

7.3配置とボールバー

Ballbar Analysis

手順 説明
ボールバー分析  - クイックチェックモード ここでは、ボールバー分析を行う方法についての手順を説明します。この手順では、レニショーボールバー・ソフトウェアバージョン4および5を使用します。この手順では、 クイックチェックモードを使用します。
ボールバー  - QC20-W - 分析 ここでは、レニショーQC20-Wボールバー分析を行う方法についての手順を説明します。QC20-WボールバーではBluetoothの接続を使用し、測定データをコンピュータに送信します。
レニショーのボールバーテスト  - プロットの解釈 - ミル このドキュメントには異なる幾何学的、動的、およびテストハードウェアエラーのある機械からのサンプルボールバープロットがあります。

Ballscrew Backlash Test

手順 説明
VMC - ボールスクリュー  - バックラッシュテスト - NGC この手順では、垂直ミルのX、Y、Z軸の軸バックラッシュをテストする方法を説明します。

Grid Offset Procedure

手順 説明
軸グリッドオフセット手順 - NGC この手順では、軸サーボモーターのグリッドオフセットを設定する方法を説明します。

7.4 サーボモーターのトラブルシューティング

Recently Updated

軸サーボモーターとケーブル - トラブルシューティングガイド - NGC


部品を交換する前に、サーボモーター検査レポート用チェックリストをダウンロードして記入してください。

サーボモーター検査レポートチェックリスト
関連ビデオ

Electrical Safety

 要注意: CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。

  • メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。

 危険: 制御キャビネット内の作業を開始する前に、 320V Power Supply / Vector Drive 上の高電圧インジケーターライトは少なくとも 5 分間オフである必要があります。

一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。

Symptom Table

兆候 考えられる原因 是正措置

アラーム1.9918、2.9918、または3.9918 X、Y、またはZ軸 シリアルエンコーダーの内部データエラー

アラーム1.9922、2.9922、または3.9922 X、Y、またはZ軸 モーションチャネルの障害が検出されました

アラーム1.9923、2.9923、または3.9923 X、Y、またはZ軸 ソフトウェアでエンコーダーの障害が検出されました

アラーム1.9930、2.9930、または3.9930 X、Y、またはZ軸 シリアルエンコーダーの通信異常

アラーム1.9959、2.9959、または3.9959 X、Y、またはZ軸 シリアルエンコーダーの切断

アラーム1.9948、2.9948、または3.9948  X、Y、またはZ 軸二次エンコーダーのシリアル障害

アラーム1.9949、2.9949、または3.9949 X、Y、またはZ軸 ソフトウェアで二次エンコーダーの障害が検出されました

アラーム1.9950、2.9950、または3.9950  X、Y、またはZ軸 ソフトウェアで二次エンコーダーの障害が検出されました

アラーム1.9951、2.9951、または3.9951  X、Y、またはZ軸 二次エンコーダーのシリアル通信障害

アラーム1.9960、2.9960、または3.9960  X、Y、またはZ軸 二次シリアルエンコーダーケーブルの障害

 機械ソフトウェアが古くなっています。

アラームが最新でない 

ソフトウェアで更新されたエンコーダー障害に対する新しいアラーム。最新バージョン100.21.000.1130以上への更新。

Moconの一次軸および二次軸におけるエンコーダー障害検出についてアラーム9719と9720が追加されました。

アラーム1.9719、2.9719、または3.9719 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x1) エンコーダーデータ故障  = (アラーム9918 シリアルエンコーダー内部データエラー)

エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。

サーボモーターのエンコーダーの故障。

以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。

サーボモーターにクーラントが侵入していないか確認してください。VMC機械の場合、クーラントの侵入を軽減するために、新しいサーボモーターケーブルを注文できます。HBC-N 03-13-25を参照してください。

アラーム1.9719、2.9719、または3.9719 X、Y、またはZ 軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x2) エンコーダー内部軸故障1 = (アラーム9922 モーションチャネル故障が検出されました)

(動作チャネルから、制御上未知のタイプの内部故障が報告されました。)

 機械の電源を入れます 問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します。

アラーム1.9719、2.9719、または3.9719 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x3) エンコーダー内部軸故障2 =  (アラーム9923 ソフトウェアでエンコーダー故障が検出されました) 

 (ソフトウェアが、制御によって認識されないタイプの内部故障を報告しました。)

 機械の電源を入れます 問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します。

アラーム1.9719、2.9719、または3.9719 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x4) エンコーダーCRC故障 = (アラーム9930 シリアルエンコーダーの通信異常)

 (エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。)

 (以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。)

アラーム1.9719、2.9719、または3.9719 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x5) エンコーダーケーブル故障 = (アラーム9959 シリアルエンコーダー切断)

 (ケーブルが正しく接続されていないか、エンコーダーが故障しています。)  (ケーブルとコネクタを点検します。 以下の メインプロセッサ/エンコーダーケーブル のセクションを参照してください。)

アラーム1.9720、2.9720、または3.9720 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x1) エンコーダーデータ故障  = (アラーム9948 シリアルエンコーダー内部データエラー)

スケールの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。

(リニアスケールの故障、設定ファイルの問題。モータータイプが正しくないか、スケールタイプが正しくありません。)

以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。

(スケールエンコーダーにクーラントの汚染がないか確認します。)

アラーム1.9720、2.9720、または3.9720 X、Y、またはZ 軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x2) エンコーダー内部軸故障2 = (アラーム9949 ソフトウェアでセカンダリーエンコーダー故障が検出されました) 

(動作チャネルから、制御上未知のタイプの内部故障が報告されました。)  機械の電源を入れます 問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します。

アラーム1.9720、2.9720、または3.9720 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x3) エンコーダー内部軸故障2 =  (アラーム9950 ソフトウェアでセカンダリーエンコーダー故障が検出されました) 

 (ソフトウェアが、制御によって認識されないタイプの内部故障を報告しました。)

機械の電源を入れます 問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信します。

アラーム1.9720、2.9720、または3.9720 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x4) エンコーダーCRC故障 =  (アラーム9951  セカンダリーエンコーダーの連続通信異常 )

(エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。) (以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。)

アラーム1.9719、2.9719、または3.9719 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x5) エンコーダーケーブル障害 =   (アラーム9960二次シリアルエンコーダーケーブル障害 )

(ケーブルが正しく接続されていないか、リニアスケールが故障しています。 (ケーブルとコネクタを点検します。以下の メインプロセッサ/エンコーダーケーブル のセクションを参照してください。)
アラーム1.161、2.161、3.161 X、Y、またはZ 軸駆動の障害
サーボアンプの故障。 対応するアンプアセンブリを確認してください。

アンプのトラブルシューティング手順については、 サーボアンプ - トラブルシューティングガイド を参照してください。

アラーム1.217、2.217、3.217  X、Y、またはZ軸位相エラー ケーブルが正しく接続されていません  ケーブルとコネクタを点検します。以下の メインプロセッサ/エンコーダーケーブル セクションを参照してください。 
間違ったタイプのモーターが取り付けられています。 正しいタイプのモーターが取り付けられていることを確認してください。 (Σ-5またはΣ-7)
アラーム1.645、2.645、3.645 X、Y、またはZ軸アンプの地絡 電源ケーブルの不良。 ケーブルとコネクタを点検します。 以下の 電源ケーブル のセクションを参照してください。
サーボモーターの故障。 対応するサーボモーターを確認してください。以下の サーボモーター のセクションを参照してください。
アラーム1.993、2.993、3.993 X、Y、またはZ軸の短絡 電源ケーブルの不良。 ケーブルとコネクタを点検します。 以下の 電源ケーブル のセクションを参照してください。
サーボモーターの故障。 対応するサーボモーターを確認してください。以下の サーボモーター のセクションを参照してください。

アラーム1.103、2.103、3.103 X、Y、またはZ軸サーボエラーが大きすぎます

アラーム1.9920、2.9920、3.9920 X、Y、またはZ 位置エラーが大きすぎます

エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。またはエンコーダーの不良。 以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。 エンコーダーのステップ/回転とボールスクリューのピッチを点検し、エンコーダーのカウントが各回転で正確であることを確認します。
軸モーターブレーキは、サーボが有効になっている場合は解除されません。 以下の モーターブレーキ のセクションを参照してください。
軸ボールスクリューが破損している。 対応する軸のボールスクリューを確認してください。

 ボールスクリュー - トラブルシューティングガイド を参照して、ボールスクリューのトラブルシューティングを行います。

電源ケーブルの不良。 ケーブルとコネクタを点検します。 以下の 電源ケーブル のセクションを参照してください。
クラッシュによるボールスクリューカップリングのずれ

ボールスクリューモーターカップリングが整列していることを確認します。カップラの再整列方法の詳細については、 ボールスクリュー - トラブルシューティングガイド を参照してください。

注記:モーターカップリングの位置合わせを試みる前に、電源ケーブルが故障していないことを確認してください。 

アラーム 103 ゼロリターンプロセス中の軸サーボエラーが大きすぎます。軸ゼロリターンが間違った方向に戻ります。 ゼロリターンプロセス中に原点センサーが作成され、軸が反対方向にゼロリターンします。 軸のホームスイッチを点検して、センサーの上部に金属片がないことを確認します。
アラーム552トリップ回路ブレーカー(UMC-1000) 損傷した電線管および電線管内の電線。 背面パネルを取り外します。電線管を点検します。損傷している場合は、Haasサービス部門に連絡してください。
機械のサーボから、アイドル状態、ジョグ中、または高速運転中にブーンという音が鳴る。 軸グリッドのオフセットの調整が必要です。 軸グリッドのオフセット 調整手順を実施してください。
ボールスクリューが整列していません。 移動中にボールスクリューが固まらないこと、および正しく整列していることを確認してください。
古いパラメータ。 最新の設定ファイルをダウンロードしてください。軸サーボがブーンという音を立て続ける場合は、トラブルシューティングの詳細について、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
アラーム9804 軸をゼロリターンすると、240 VAC漏電が発生します。
ケーブルまたはモーターが短絡しています。 対応するサーボモーターとケーブルの短絡を確認してください。 サーボ電源ケーブルとモーターの検査ビデオをご覧ください。

注記:A軸がゼロのときにST機械でアラームが発生した場合は、LT軸ケーブルとモーターも短絡状態をチェックする必要があります。
アラーム9804 240VAC地絡 
および/または
アラーム 993 SHORT CIRCUIT(短絡)
および/または
アラーム 103  軸サーボエラーが大きすぎます
軸サーボモーターにクーラントが侵入している可能性があります。

クーラントの侵入がないかモーターを点検します。VMC機械の場合、クーラントの侵入を軽減するために、新しいサーボモーターケーブルを注文できます。 HBC-N 03-13-25を参照してください。

クーラントの浸入が原因でモーターを交換する場合は、必ず互換モーターマウントカバーを備えたモーターマウント用の軸サーボモーターマウントカバーを注文してください。

 VF/VR - X/Yモーターマウントカバー  - 参考文書を参照して、モーターマウントとそのカバーを確認してください。この文書には、注文用の部品番号もあります。

Serial Data Communication Faults / Electrical Noise

シグマ5サーボモーター、非接触エンコーダーは、シリアルデータ信号を制御に出力します。シリアルデータ信号がないか、信頼性が低くなると、制御はシリアルデータ通信エラーを生成します。電気的ノイズにより、エンコーダーからのシリアルデータ信号が信頼できなくなり、誤ったアラームが発生する可能性があります。以下のトラブルシューティングガイドに従って、システムのノイズを除去してください。

  1. 機械の接地が正しくありません。 アース線のサイズが正しいことを確認してください。また、アース線は電気パネルまで配線されている必要があります。
  2. 他の機器からのノイズ。 機械が他の機械と電気供給を共有していないことを確認してください。
  3. PCBまたはモーターエンコーダーでのエンコーダーデータコネクターの緩みにより、シリアルデータが信頼できなくなる可能性があります。 メインプロセッサ/エンコーダーケーブル セクションを参照してください。
  4. アースまたは高電圧電源コネクタ の緩みにより、システムにノイズを発生させます。
    • 電気キャビネット すべての接地および高電圧電源端子(ベクトル駆動、Wye-deltaコンタクタ、トランスなど)の接続が緩んでいないか確認します。
    • ペンダント 端子コネクタが緩んでいないか確認してください。
    • スピンドルヘッド アースとモーターの電源端子が緩んでいないか確認してください。
  5.  フェライトフィルター サーボがオンのときに、アンプとベクトル駆動によって生成される高周波ノイズを抑制します。これらが次の場所に取り付けられていることを確認してください。
    • エンコーダデータケーブル。 すべてのエンコーダデータケーブルにフェライトフィルターP/N 64 1252が取り付けられていることを確認します。
    • 軸モーター電源ケーブル。 X、Y、Z軸のモーター電源ケーブルにフェライトフィルターP/N 64-1252が取り付けられていることを確認します[1]。
    • スピンドルモーターケーブル。 ベクトル駆動のモーター出力にフェライトフィルターが取り付けられていることを確認してください。

       6リード線 [1]の 40HP ベクトルの場合、フェライトP/N 64-1254を使用します。

       3リード線 [2]の 40HP ベクトルの場合、フェライトP/N 64-1252を使用します。

       6または3リード線 [3、4]の 20HP ベクトル駆動の場合、フェライトP/N 64-1252を使用します。

  6. ケーブル配線。 エンコーダーケーブルが高出力スピンドル/軸/ポンプケーブルから分離されていることを確認してください。

Maincon PCB / Encoder Cable

是正措置:

Mainconのコネクタ[1]を調べます。破損していないことを確認してください。

ケーブルを調べます。損傷または硬直の兆候がないか調べます。コネクタ[4]には、ケーブルピン用の2つのハウジング[2,3]があります。

ピンがモーターに押し込まれている場合は、モーターとケーブルを一緒に交換する必要があります。

ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認してください。両方の接続を取り付け直します。MainconまたはMOCON PCBの正しいコネクタにケーブルが取り付けられていることを確認します。

Power Cable

モーターのコネクタを点検し、モーターとケーブルの間、またはケーブルスペード端子とアンプの間の接続が緩んでいないか確認します。コネクタの汚れを確認します。 

VMC機械の場合、クーラントの侵入を軽減するために、新しいサーボモーターケーブルを注文できます。 HBC-N 03-13-25を参照してください。

注意:アンプ側の接続が緩んでいないかをチェックするときは、ケーブルをそっと引っ張ります。過度の力でケーブルを引っ張ると、ケーブルが損傷する可能性があります。

 

ケーブルとコネクタに損傷または硬直の兆候がないか調べます。アンプとモーターから電源ケーブルを外します。脚部から脚部までの抵抗(赤、白、黒のワイヤー)と脚部からアースまでの抵抗(緑/黄のワイヤー)を測定します。測定値により、接続が開いていることを確認してください。以下の表を参考として参照してください。 

注意:機械で断続的な短絡アラームが発生している場合は、このテストを実行する前に、ケーブルが最も曲がる位置まで軸を移動します。これにより、断続的な 短絡を見つける同様の可能性が改善される可能性があります。

サーボ電源ケーブル配線参照表
機能 色  モーターエンド アンプエンド
位相A 赤 A スペード
位相B 白 B スペード
位相C 黒 C スペード
シャーシアース 緑/黄 D リング
編組 編組 接続していない

アース線と編組シールド間の導通テストを実行します。導通テストが不合格である場合、ケーブルシールドが損傷しています。 

注意: 機械に断続的な短絡アラームが発生している場合は、このテストを実行する前に、ケーブルが最も曲がる位置まで軸を移動します。これにより、断続的な 短絡を見つける同様の可能性が改善される可能性があります。

ケーブルの一方の端からケーブルのもう一方の端の対応する脚部までの各脚部が導通しているかどうかを確認します。配線の参照については、上の表を参照してください。接続が開いている場合は、ケーブルに問題があります。 

注意: 機械に断続的な短絡アラームが発生している場合は、このテストを実行する前に、ケーブルが最も曲がる位置まで軸を移動します。これにより、断続的な 短絡を見つける同様の可能性が改善される可能性があります。

次のトラブルシューティングチャートを使用して、モーター、アンプ、またはケーブルに欠陥があるかどうかを確認します。

 アラーム993短絡が発生した場合は、軸の電源ケーブルをモーターから外します。[RESET]を押して軸をジョグします。

アラーム103軸サーボエラーが大きすぎると、モーターに欠陥があります。別の アラーム993短絡が発生した場合、ケーブルまたはアンプに欠陥があります。

ケーブルまたはアンプに欠陥があるかどうかを判断するには、軸の電源ケーブルをモーターとアンプから外します。[RESET]を押して軸をジョグします。

アラーム993短絡が発生した場合、アンプに欠陥があります。 アラーム103軸サーボエラーが大きすぎると、ケーブルに欠陥があります。 

Servo Motor

是正措置:

モーター側の電源ケーブルを外して点検します。モーターコネクタが汚染されていないことを確認します。クーラントの汚染により、ドライブ障害アラームが発生し、アンプが損傷する可能性があります。ケーブルが対応するアンプにも接続されていることを確認します。 

VMC機械の場合、クーラントの侵入を軽減するために、新しいサーボモーターケーブルを注文できます。 HBC-N 03-13-25を参照してください。

モーター接続子のA、B、Cというラベルの付いたピンとシャーシアース間の抵抗を測定します。

  • 測定値は開回路を示す必要があります。 
  • 測定値に開回路が表示されない場合は、サーボモーターに障害があります

アースピンとシャーシアースから導通テストを実行します。マルチメーターは、導通のためにビープ音を鳴らすか、1オーム未満の抵抗を示す必要があります。そうでない場合、モーターに短絡があります。A、B、Cのラベルの付いたピン間の抵抗を測定します。抵抗値については、以下の表を参照してください。

注意:4線式テスト方法の表に公称巻線抵抗が追加されました。マルチメーターを使用する場合は、想定値に典型的な抵抗値のコラムを使用します。

DC-1 30テーパー - ブレーキなしの工具回転ラックモーター

重要:  3/1/2025 より前に製造された機械には、ブレーキのないモーターがあります。

DC-1工具回転ラックモーターは、シグマ7サイズ04モーターです。位相のピン配列は、他の軸モーターとは異なります。

この画像は、モーターコネクタのピンを示しています。

  1. Gnd
  2. 位相A 
  3. 位相B 
  4. 位相C

注意: 画像に示すように、Gnd ピン[1]は他のピンよりも長い必要があります。

注意:4線式テスト方法の表に公称巻線抵抗が追加されました。マルチメーターを使用する場合は、想定値に典型的な抵抗値のコラムを使用します。

モータータイプ

HAAS PN

MPN

モーターサイズ

公称巻線抵抗(オーム)

一般的なDMMで測定された巻線抵抗(オーム)

Sigma 5

62-10011/ 62-10010

SGMGV-09ADA-HA11/ SGMGV-09ADA-HA21

9

0.894

0.9

62-10013/ 62-10012

SGMGV-13ADA-HA11/ SGMGV-13ADA-HA21

13

0.554

0.6

62-10015/ 62-10014

SGMGV-20ADA-HA11/ SGMGV-20ADA-HA21

20

0.291

0.4

62-0101/ 62-10027

SGMSV-30ADV-YA11/ SGMSV-30ADA2E

30

0.179

0.3

Sigma 7

62-0127B

SGM7A-02AFK-HA21

2

6.5

6.6

62-4445 SGM7A-04A7D61 4 4.3 4.2

62-0117/ 62-0124

SGM7G-09AFA-HA11/ SGM7G-09AFA-HA21 9 0.882 1.0

62-0119/ 62-0118

SGM7G-13AFA-HA11/ SGM7G-13AFA-HA21

13

0.557

0.6

62-0120/ 62-0123

SGM7G-20AFA-HA11/ SGM7G-20AFA-HA21

20

0.286

0.4

62-0122/ 62-0121

SGM7G-30AFB-HA11/ SGM7G-30AFB-HA21

30

0.177

0.2

Mitsubishi J5

62-0138/ 62-0141

HK-ST102WK-S101212/ HK-ST102WBK-S101212

9

1.254

1.4

62-0137/ 62-0140

HK-ST172WK-S101212/ HK-ST172WBK-S101212

13

0.807

0.9

62-0142/ 62-0139

HK-ST202AWK-S101212/ HK-ST202AWBK-S101212

20

0.558

0.7

Mitsubishi J3

62-0087/ 62-0088

HF-SP81MK-S12/ HF-SP81MBK-S12

9

1.149

1.4 

62-0089/ 62-0095

HF-SP131MK-S12/ HF-SP131MBK-S12

13

0.692

0.8

62-0096/ 62-0097

HF-SP181MK-S12/ HF-SP181MBK-S12

20

0.456

0.5

デルタ

62-0108/ 62-0109

ECMC-FW1308RS / ECMC-FW1308SS

9

0.737

 0.8

Motor Brake

是正措置:

I/O PCB上のコネクターP3、P4、またはP5の接続を取り付け直します。

赤と黒のケーブル間の電圧を測定します。

[EMERGENCY STOP]を押します。電圧がないはずです。

[RESET]を押してアラームを消します。電圧は20〜30VDCの間でなければなりません。

モーターのブレーキ[2]と電源コネクター[3]の接続に汚染がないか調べます。接続を取り付け直します。

電圧がない場合は、以下を参照してください:

  • 次世代制御 - I/O PCB-トラブルシューティングガイド

Electrical Diagrams

7.5 ボールスクリューのトラブルシューティング

Recently Updated

ボールスクリュー - トラブルシューティングガイド


改訂A - 2025年7月

Introduction

部品を交換する前に、以下のボールスクリュー検査レポートチェックリスト(Ballscrew Inspection Report Checklist)をダウンロードして記入してください。

ボールスクリュー検査レポートチェックリスト
デュアルボールスクリュー検査レポートのチェックリスト
分解図:
 
  1. 固体カップリング
  2. ベアリングロックナット
  3. SHCS 1/4-20 X 3/4
  4. アンギュラコンタクト ベアリング
  5. ベアリングフィラー
  6. スペーサー
  7. Oリング
  8. モーターハウジング
  9. ボールスクリュー
  10. ボールナット
  11. サポートハウジング
  12. ウェーブワッシャー
  13. 深溝ベアリング
メインコンポーネント:
 
  1. ボールスクリュー
  2. ボールナット
  3. ボールはボールナット内を循環します
  4. ワイパー
  5. サポートベアリングハウジング
  6. モーターハウジング
  7. ボールナットハウジング

Symptom Table

兆候 考え得る原因 是正措置

アラーム 103 「サーボエラーが大きすぎます」

アラーム 104 「サーボエラーが大きすぎます」

アラーム 105 「サーボエラーが大きすぎます」

軸をジョグすると、軸の動きが非常に粗くなる

軸が動くときに異音がする

潤滑不足です。 ボールスクリューをチェックして、潤滑が正しいことを確認します。
ボールスクリューまたはボールナットが破損している ボールスクリューとボールナットに損傷がないか確認します。
ボールスクリューサポートベアリングが破損している ボールスクリューサポートベアリングが破損していないか調べます。
ボールスクリューのずれ ボールスクリューのずれ
電源ケーブルの不良 サーボモーター - トラブルシューティングガイドで、障害のあるケーブルのトラブルシューティング方法の詳細を確認してください 
ボールスクリューカップラのずれ

機械がクラッシュした場合、カップラがずれている可能性があります。カプラーの位置合わせ方法の詳細については、この手順のカプラーのセクション を参照してください。

注記:を再調整する前に、ケーブルの障害のトラブルシューティングを行うことが重要です 

アラーム 108 軸サーボ過負荷 ボールスクリューのずれ

ボールスクリューのずれ

HSG-A 2023年3月7日 

切削工具が鋭くないか、破損しています。  新しいデバイスまたは新しい工具インサートを取り付けます。 

反復軸位置が仕様内に収まらない

精度、位置決め、バックラッシュがばらつく

潤滑が不十分であるか、潤滑剤が汚染されています。 ボールスクリューをチェックして、潤滑が正しいことを確認します。
ボールスクリューまたはボールナットが破損している ボールスクリューとボールナットに損傷がないか確認します。
ボールスクリューのカップリングが破損している ボールスクリューのカップリングに損傷がないか確認します。
過度の温度上昇がありる アプリケーションを修正する
デュアルボールスクリューGM-2は、X軸とスレーブ(F1)軸の移動中に異なる高負荷が発生しています。 輸送中に機械が移動した可能性があります 

修正措置を講じる前に、次の動作がマシンに発生していることを確認してください。

  • Xの負荷 & F1軸はさまざまな速度で複利計算されています

注記:F1軸を見えるようにする必要がある場合があります 

  • 方向が逆になると、荷重により2軸のスイッチが入ります。
  • 非常停止が作動しているとき、2つの軸の位置は同じではありません

お使いの機械でこれらの問題が発生している場合は、Haas Serviceに検査のリポートとエラーレポートを提供し、分析を依頼してください。

本文書の冒頭にあるデュアルボールスクリュー検査チェックリストも記入してください。詳細な説明は分析後に提供されます。 

HSG-A 2023年3月7日 

機械はグレード7のボールスクリューで製造されており、リード補償が正しく設定されていません 

UMC-500/SS用:

負荷スパイクでY軸をゼロリターンするときのバンプノイズ。

工場で正しく取り付けられていないバンパー。 Y軸バンパーを更新されたバージョンに交換します。

Ballscrew Alignment

重要:現在、機械には油圧カウンターバランスシステムまたは電気ブレーキモーターのいずれかが装備されています。いずれの場合も、機械を損傷したり、重傷を負ったりしないようにくれぐれも注意してください。位置合わせを開始する前に、すべての警告と注意について留意し、手順のすべてのステップを読んでください。

機械に油圧カウンターバランスが装備されている場合は、スピンドルヘッドを固定するためにシャフトストップブロックを使用する必要があります。ボールスクリューの稼働中はスピンドルを動かさないでください。       

  • カウンターバランスを備えた機械:スピンドルヘッドを最も低い位置に下げます。シリンダーシャフトストップを取り付けます。シャフトストップが軸をブロックするまで、軸を上にハンドルジョグします。
  • ブレーキモーターを備えた機械:スピンドルヘッドを4インチ×4インチ×14インチの木製ブロックで固定します。
 
ボールスクリューのアライメントを確認する
 
  • 全軸移動中の軸のジョギングが問題である間、軸サーボの負荷を観察します。
  • 適切に調整されたボールスクリューは、移動中に一貫したサーボ負荷を示します。

サーボ負荷が一定でない場合は、次の手順を使用してボールスクリューを調整する必要があります。

  • 次のボルトを緩め、軽く当たるまで締めます。
  1. 問題の軸へのナットハウジングボルト(サドル、テーブル、スピンドルヘッドなど)
  2. ナットハウジングボルトへのボールスクリュー
  3. ベアリングサポートボルト
  • 数回軸を前後に動かし、軸をベアリングサポートで停止し、緩めたすべてのボルトを締めます
  • サーボ負荷が安定しているかを監視しながら、軸を全体に渡ってジョグします

Lubrication

是正措置:

ボールスクリューの表面にオイルまたはグリースが薄く見られることを確認してください。ない場合は、すべてのチューブ、ホース、およびフィッティングを含む潤滑システム全体に漏れや詰まりがないか検査します。各軸に漏れがないか調べます。ある軸での漏れは、別の軸での潤滑不足を引き起こします。オイルまたはグリースの溜まりを調べて、漏れの元を特定します。

 注意: Haasリキッドグリース潤滑システムでは、軸マニホールド[1]にアダプターフィッティング[2]を使用しています。リニアガイドトラックとボールナットはリストリクタフィッティング[3]を使用しています。リストリクタフィッティングには、ねじと止めねじ[4]の間にギャップ[5]があります。これにより、マニホールド供給グリースがギャップ[4]を通過して軸を潤滑します。

正しい潤滑剤が使用されていることを確認してください。 Haas機械コンポーネント用の潤滑剤、グリース、およびシーラントの表を参照してください。

Ballscrew/Ballnut or Support Bearing

是正措置:

ボールナット[2]から潤滑フィッティング[1]を外します。ボールナット[2]をボールナットハウジング[4]に取り付けているネジ[3]を取り外します。

ボールスクリュー/ボールナット

ボールナット[2]をボールナットハウジング[4]から分離します。ボールナット[2]を手で回転させ、回転しないようにボールスクリュー[5]を保持すると、ボールナット[2]がボールナットハウジング[4]から離れます。

ボールナット[2]はスムーズに回転するはずです。抵抗がある場合、または拘束される場合は、ボールスクリュー[5]およびボールナット[2]に欠陥があります。

サポート用ベアリング

手でボールスクリュー[5]を回転させます。抵抗がある場合、またはそれが拘束される場合、ベアリングに欠陥があります。ボールスクリュー[5]を取り外し、サポートベアリングとベアリングパックを確認して、交換が必要なコンポーネントを特定します。

Coupler

重要:現在、機械には油圧カウンターバランスシステムまたは電気ブレーキモーターのいずれかが装備されています。いずれの場合も、機械を損傷したり、重傷を負ったりしないようにくれぐれも注意してください。位置合わせを開始する前に、すべての警告と注意について留意し、手順のすべてのステップを読んでください。

機械に油圧カウンターバランスが装備されている場合は、スピンドルヘッドを固定するためにシャフトストップブロックを使用する必要があります。ボールスクリューの稼働中はスピンドルを動かさないでください。       

  • カウンターバランスを備えた機械:スピンドルヘッドを最も低い位置に下げます。シリンダーシャフトストップを取り付けます。シャフトストップが軸をブロックするまで、軸を上にハンドルジョグします。
  • ブレーキモーターを備えた機械:スピンドルヘッドを4インチ×4インチ×14インチの木製ブロックで固定します。

是正措置:

お手持ちの機械に適しているこの ボールスクリューのバックラッシュテスト手順 を参照してください。

機械の電源を切り、ロックアウトします。問題のある軸にアクセスするために必要なカバーを取り外します。軸モーターカバーを取り外します。

カップラ取り付け工具[1]をモーターカップリングに取り付けます。モーターカップリングクランプのねじ[4]が見えるようにボールスクリューを回します。

モーターのネジ[2]を取り外します。カップリングクランプのネジ[4]を緩めます。モーターカップリングアセンブリでモーターを取り外します。ボールスクリューのキー[3]を取り外します。キーまたはキー溝に損傷または摩耗がないかを調べます。

 注意: 軸モーターがボールスクリューから外されている場合、グリッドオフセットとワークオフセット(G54など)をリセットする必要があります。 軸サーボモーターの欄を開き - グリッドオフセットパラメーターを設定します。

カプラーのフレックスパック[5]が破損していないことを確認します。まっすぐで、しっかりと圧縮されている必要があります。

 注意: 軸モーターがボールスクリューから外されている場合、グリッドオフセットとワークオフセット(G54など)をリセットする必要があります。 軸サーボモーターの欄を開き - グリッドオフセットパラメーターを設定します。

カップラの整列:

カップラをモーターシャフトに再整列させるには、取付けボルトを緩め、カップリングがモーターシャフトとボールスクリューシャフトの両方から簡単にスライドするまでモーターを浮かせます。 

ボルトを締め、カプラーが2つのシャフトの間で簡単にスライドすることを確認します。

カップラピンチボルトを__________の仕様で締めます。  

Thermal Growth

是正措置:

機械の軸を暖めて、ボールスクリューを作動用の通常の温度にする必要があります。特定の設定を変更することにより、機械を自動的にウォームアップできます。設定 158-160 または設定 109-112のいずれかを使用します。両方を使用しないでください。

  • 設定 158-160: この設定は-30から+30の範囲で設定可能であり、温度補正を-30%から+30%の範囲で調整できます。
  • 設定 109-112: この (設定109) は、設定 110-112 で指定された補正が行われる時間長を分で表した数値(電源投入から最大300分)です。

 重要: アプリケーションが単一の軸をボールスクリューの小さな領域で繰り返し前後に動かすことを含む場合、ボールナットはボールスクリューを加熱し、熱膨張を引き起こします。また、ストロークが短いため、正しく潤滑されません。 ボールナット全体でグリースを循環させるには、数分ごとに軸移動量の80%~90%を移動する必要があります。これは加工範囲が小さな、小さい機械では一般的です。 

旋盤の場合:  診断 画面に移動します。X Axis Tempをチェック 測定値が変動するか、値がない場合は、ボールナットの温度センサーを調べる必要があります。

Linear Scale Compensation (LSC)

このセクションは、デュアルボールスクリューを備えた機械に適用されます。

スプレッドシートプログラムのエラーレポートにあるLSC.LSCXファイルを開きます。補正コラムを見て、軸補正が適用されたかどうかを確認します。

  • 補正コラムの値が1.7977E+308 [1]またはゼロは、補正がないことを意味します。
  • 補正コラムの他の値[2]は、補正があることを意味します。

注意:補正値は機械によって異なります。