Simptom |
Možen vzrok |
Korektivni ukrepi |
Alarm 15.108 PREOBREMENITEV OSI SERVO
Alarm 15.103NAPAKA SERVO OSI JE PREVELIKA
|
- Vezni prenos |
Ojačevalnik bi lahko imel težave pri pogonu motorja. Če imate to težavo, se obrnite na naš servisni oddelek, prosim.
|
Po vrnitvi osi PS ali PR v ničelno točko se sprožijo naslednji alarmi:
Alarm 15.103NAPAKA SERVO OSI JE PREVELIKA
Alarm 16.103 NAPAKA SERVO OSI JE PREVELIKA
|
Okvarjen referenčni senzor |
Pojdite na zavihek Diagnostika-MOCON, iščite po vhodih referenčnega stikala PR ali PS osi. Ročno sprožite senzorje PR ali PS, da preverite, ali se biti spreminjajo od 0 do 1. Če se stanje bita ne spremeni, uporabite električni diagram spodaj, da ugotovite, katera komponeta je okvarjena. |
Med menjavo palete hidravlično olje pušča ali prši iz zatičev za namestitev palete. |
|
Obrnite se na servis Haas. |
Alarm 391 Feature Disabled se ustvari z ukazom M180 in M181 |
Z avtomatskim oknom z enojnim stikalom ni mogoče upravljati samostojno. |
Funkcijo mora ukazati predloga zalogovnika palet. Stranka mora kupiti komplet za namestitev samodejnega okna, da se omogoči samostojno funkcionalnost. Glejte dokumente AD, ki veljajo za vaš model stroja.
AD0652 - DT/DM/UMC-350 – Samodejno okno – Namestitev
AD0663 - UMC 500 – 1500 Samodejno okno – Namestitev
AD0669 - VMC Small - Samodejno okno - Namestitev
|
Alarm 974 Napaka stikala zalogovnika palet |
Odrezki, nakopičeni na senzorjih. |
Preverite senzorje naprave za dviganje/spuščanje palet in očistite morebitne odrezke. Obnovite paletni bazen in poskusite znova. Senzorje poiščite s slikami. |
Senzorji bližine v stanju zalogovnik palet ne sprožijo. |
Preverite stanje senzorjev naprave za dviganje/spuščanje palet in se prepričajte, da se senzorji premikajo, ko jih sprožite. Za določitev pravilnega stanja senzorja uporabite spodnjo tabelo stanje Naprave za dviganje/spuščanje V/I. |
Alarm 975 Potek časa naprave za dviganje zalogovnika palet |
Odrezki, nakopičeni na senzorjih. |
Preverite senzorje naprave za dviganje/spuščanje palet in očistite morebitne odrezke. Obnovite paletni bazen in poskusite znova. Senzorje poiščite s slikami. |
Senzorji bližine v stanju zalogovnik palet ne sprožijo. |
Preverite stanje senzorjev naprave za dviganje/spuščanje palet in se prepričajte, da se senzorji premikajo, ko jih sprožite. Za določitev pravilnega stanja senzorja uporabite spodnjo tabelo Naprava za dviganje/spuščanje V/I .
Preverite, ali je kabel stanja zalogovnika palet (št. dela 33-0427) pravilno pripet. Uporabite električne diagrame, prikazane spodaj.
|
Alarm 977 Potek časa naprave za dviganje zalogovnika palet |
Nezadosten hidravlični tlak ali prostornina tekočine. |
Prepričajte se, da se črpalka vklopi in ustvari dovolj tlaka za napravo za dviganje palet. |
Naprava za dviganje palet ni bila sproščena. |
Preverite mehanske ovire, ki preprečujejo dvig naprave za dviganje palet. |
Poškodba stikala za dvig ali ožičenja zalogovnika palet. |
Preverite pravilno delovanje senzorjev naprave za dviganje/spuščanje palet. Uporabite spodnjo tabelo stanja Naprave za dviganje/spuščanje V/I , da ugotovite, ali je senzor pravilno nameščen. |
Alarm 9887 Naprava za dviganje/spuščanje zalogovnika palet je dvignjena |
Naprava za dviganje/spuščanje je dvignjena pri poskusu pridobivanja palete. |
Pritisnite RECOVERY, da poskusite samodejno obnoviti, ali vstopite na stran za obnovitev in preverite, ali je naprava za dviganje/spuščanje vklopljeno tako, da ga ukažete gor in dol. Preverite PP naprava za dviganje/spuščanje (INPUT 38) in potrdite, ali deluje pravilno. Za določitev pravilnega stanja senzorja uporabite spodnjo tabelo Naprava za dviganje/spuščanje V/I . |
Alarm 9888 Naprava za dviganje/spuščanje zalogovnika palet je spuščena |
Naprava za dviganje/spuščanje je pri hodu navzdol, medtem ko vlečete ali nameščate paleto. |
Vnesite RECOVERY, da poskusite samodejno obnoviti. Če samodejno obnovitev ne uspe, vnesite obnovitveno stran in preverite, ali je naprava za dviganje/spuščanje vklopljena, tako da ga ukažete gor in dol. Preverite PP naprava za dviganje dol (INPUT 41) in preverite, ali deluje pravilno. S spodnjo tabelo status Naprave za dviganje/spuščanje V/I , da določite pravilna stanja senzorja. |
Zalogovnik palet prikazuje napačno količino palet. |
Parameter 740 Največje število palet zalogovnika palet je nastavljeno napačno |
Parameter 740 spremenite na ustrezno število palet. |
Selenoid zalogovnika palet za premikanje navzgor in navzdol deluje obratno |
Selenoid kabli za premikanje navzgor in navzdol so nepravilno označeni |
Naročite 93-3268 ali 93-3268, spustite in dvignite selenoid komplet kablov za pravilno označene kable. |
Mehanizem za vpenjanje/odpenjanje menjalnika palet deluje vzvratno. |
Hidravlične črte so obrnjene. |
Preverite oba konca hidravličnega dvižnega valja in hidravličnega agregata, če sta pravilno nastavljena. |
Senzorji vpenjanja/razpenjanja palet so obrnjeni. |
S paleto na sprejemniku. Podajte ukaz za vpenjanje in odpenjanje palete. Pojdite na zavihek I/O in se prepričajte, da se vhoda 25 MENJALNIK PALET ODPETA PALETA in 29 MENJALEV PALET VPETA PALETA preklopijo v pravilno stanje. Preverite blok priključkov in se prepričajte, da so pravilno priključeni. |
Alarm 9889 Časovna omejitev odpiranja vrat drsnika za zalogovnik palet |
Drsna vrata se niso odprla v zahtevanem času |
Preverite, da nič ne ovira stikala za odpiranje vrat. |
Prilagodite stikalo na zastavico in poskrbite, da se preklopi, ko je v položaju. |
Preverite, ali selenoid deluje pravilno. |
Preverite, da nič ne ovira stikala za odpiranje vrat. |
Alarm 9890 Časovna omejitev zapiranja vrat drsnika za zalogovnik palet |
Drsna vrata se niso zaprla v zahtevanem času |
Prilagodite stikalo na zastavico in poskrbite, da se preklopi, ko je v položaju |
Preverite, ali selenoid deluje pravilno. |
Alarm 9892 Vrata drsnika za zalogovnik palet niso odprta |
Zaznano je, da so drsna vrata zaprta, ko se pričakuje, da bodo odprta |
Preglejte predel okrog drsnih vrat za ovire |
Preverite, ali je pravo stikalo na pravilnem mestu |
Alarm 9893 Vrata drsnika za zalogovnik palet so odprta |
Zaznano je, da so drsna vrata odprta, ko se pričakuje, da bodo zaprta |
Preglejte predel okrog drsnih vrat za ovire |
Preverite, ali je pravo stikalo na pravilnem mestu |
Sporočilo "Manjkajoče" palete se prikaže na strani načrta palet, ko je paleta naložena v stroj |
Stikalo za vpenjanje in odpenjanje ni pravilno nastavljeno |
Pojdite na zavihek I/O in se prepričajte, da se vhoda 25 MENJALNIK PALET ODPETA PALETA, 29 MENJALNIK PALET VPETA PALETA in izhodni 44 MENJLANIK PLAET ODPETA preklopita v pravilno stanje. Prilagodite stikala za vpenjanje/odpenjanje, dokler niso v pravilnem stanju. |
Alarm 946Časovna omejitev vpenjanja palete pri avtomatskem paletnem menjalcu |
Alarm 15.165 Rob vrnitve v ničelno točko osi-PR je premajhen |
Stroj se je med prevozom morda premaknil |
Ponovite offsete mreže in ponovno nastavite offsete menjave orodja. Za nadaljnja navodila se obrnite na Haas Service za notranji postopek, kako to storiti. |
Alarm 16.165 Rob vrnitve v ničelno točko osi-PR je premajhen |
Stroj se je med prevozom morda premaknil |
Ponovite offsete mreže in ponovno nastavite offsete menjave orodja. Za nadaljnja navodila se obrnite na Haas Service za notranji postopek, kako to storiti. |
Stroj med večino ciklov nalaganja in pobiranja škripa |
Stroj se je med prevozom morda premaknil |
Ničelne položajne točke menjave orodja boste morali prilagoditi. Za nadaljnja navodila se obrnite na Haas Service za notranji postopek, kako to storiti. |
Sporočilo "No Pallet" se prikaže, ko izberete "Put away Load Station Pallet" in "Get highlighted Pallet" |
Parameter 2129 ni bil nastavljen na "PP_Shelf_A" |
S pomočjo storitvene tipke USB odprite servisni način. Pritisnite [DIAGNOSTIC] Pojdite na zavihek nastavitev PATAMETERS> Factory . Nastavite naslednjo tovarniško vrednost 2129[:] Pallet Loading Shelf = PP_Shelf_A. |
Za stroje UMC-1250, izdelane pred avgustom 2023:
Palete ne ležijo poravnano na postajah za shranjevanje palet
|
Premer drsnih odprtin na paleti ni pravilen. |
Za nadaljnja navodila glejte razdelek UMC-1250 Premer odprtin za prileganje palet |