Sintoma |
Causa possível |
Ação corretiva |
Alarme 15.108 SOBRECARGA NO SERVO DO EIXO
Alarme 15.103 ERRO SERVO DO EIXO DEMASIADO GRANDE
|
Transmissão de ligação |
O amplificador pode estar a ter problemas em conduzir o motor. Se tiver este problema, contacte o nosso departamento de assistência.
|
Depois do retorno a zero do eixo PS ou PR, são gerados os seguintes alarmes:
Alarme 15.103 ERRO SERVO DO EIXO DEMASIADO GRANDE
Alarme 16.103 ERRO SERVO DO EIXO DEMASIADO GRANDE
|
Sensor de início avariado |
Vá para o separador Diagnóstico-MOCON, procure entradas de interruptor de início do eixo PR ou PS. Acione manualmente os sensores PR ou PS para verificar se os bits mudam de estado de 0 para 1. Se os bits não mudarem de estado, use o diagrama elétrico abaixo para determinar que componente falhou. |
Há fugas de óleo hidráulico ou vaporizações dos pinos de localização da palete durante uma troca de palete. |
|
Contacte a Assistência Haas. |
Alarme 391 Funcionalidade Desativada é gerada comandando M180 e M181 |
A janela automática do interruptor único não pode ser comandada independentemente. |
A funcionalidade deve ser comandada pelo modelo do conjunto de paletes. O cliente precisa de comprar um kit de instalação de janela automática para obter a funcionalidade autónoma. Consulte os documentos AD que se aplicam ao seu modelo de máquina.
AD0652 - DT/DM/UMC-350 - Janela automática - Instalação
AD0663 - UMC 500 - 1500 Janela automática- Instalação
AD0669 - VMC pequena - Janela automática - Instalação
|
Alarme 974 Falha do Interruptor do Conjunto de Paletes |
Limalhas acumuladas nos sensores. |
Verifique se os sensores do Elevador de Paletes para Baixo/Cima apresentam limalhas e limpe as que encontrar. Recupere o conjunto de paletes e tente novamente. Use as ilustrações para localizar os sensores. |
Os sensores de proximidade do estado do conjunto de paletes não estão a disparar. |
Verifique os estados do sensor Baixo/Cima do Elevador de Paletes e certifique-se de que os sensores estão a alternar quando acionados. Para determinar os estados corretos do sensor, utilize a tabela de estado de E/S do elevador para cima/para baixo. |
Alarme 975 Tempo limite do elevador do conjunto de paletes |
Limalhas acumuladas nos sensores. |
Verifique se os sensores do Elevador de Paletes para Baixo/Cima apresentam limalhas e limpe as que encontrar. Recupere o conjunto de paletes e tente novamente. Use as ilustrações para localizar os sensores. |
Os sensores de proximidade do estado do conjunto de paletes não estão a disparar. |
Verifique os estados do sensor Baixo/Cima do Elevador de Paletes e certifique-se de que os sensores estão a alternar quando acionados. Use a tabela Estado de Elevador Para Cima/Elevador Para Baixo abaixo para determinar os estados corretos do sensor.
Verifique se o cabo de estado do conjunto de paletes (P/N 33-0427) está fixado corretamente. Use os diagramas elétricos abaixo.
|
Alarme 977 Tempo limite do elevador do conjunto de paletes |
Pressão hidráulica ou volume de líquido insuficiente. |
Certifique-se de que a bomba está a ligar e a criar pressão suficiente para levantar o Elevador de Paletes. |
O Elevador da Palete não foi desapertado. |
Verifique se existem obstruções mecânicas que estejam a impedir o elevador de paletes de subir. |
Danos no interruptor ou na fiação do conjunto de paletes. |
Verifique os sensores do elevador de paletes para cima e para baixo para se certificar de que funcionam corretamente. Utilize a tabela Estado de E/S do Elevador para cima/Elevador para Baixo para determinar os estados corretos do sensor. |
Alarme 9887 Elevador do conjunto de paletes está para cima |
O elevador está a tentar recuperar uma palete. |
Prima RECUPERAR para tentar recuperar automaticamente ou introduza a página de recuperação e verifique se o elevador está operacional, comandando-o para cima e para baixo. Verifique Elevador para cima PP (ENTRADA 38) e verifique se está a funcionar corretamente. Use a tabela Estado de Elevador Para Cima/Elevador Para Baixo abaixo para determinar os estados corretos do sensor. |
Alarme 9888 Elevador do conjunto de paletes está para baixo |
O elevador está em baixo ao recuperar uma palete ou a colocar uma palete. |
Prima RECUPERAÇÃO para tentar recuperar automaticamente. Se a recuperação automática falhar, introduza a página de recuperação e verifique se o elevador está operacional, comandando-o para cima e para baixo. Verifique Elevador PP Para Baixo (ENTRADA 41) e verifique se está a funcionar corretamente. Utilize Estado de E/S do Elevador Para Cima/Elevador Para Baixo indicado abaixo para determinar os estados corretos do sensor. |
Conjunto de paletes está a exibir a quantidade errada de paletes |
A contagem máx. do conjunto de paletes do parâmetro 740 está incorretamente definida |
Altere o Parâmetro 740 para a contagem de paletes correta |
O solenoide de subida e descida do conjunto de paletes está a funcionar inversamente |
Os cabos do solenoide de subida e descida estão rotulados incorretamente |
Ordem 93-3268 ou 93-3268, jkit do solenóide de subida e descida para etiquetar corretamente os cabos. |
O mecanismo de Fixação/Desfixação do Trocador de palete funciona no sentido inverso. |
As linhas hidráulicas estão invertidas. |
Verifique ambas as extremidades do cilindro de elevação hidráulico e da unidade de energia hidráulica e verifique se estão corretamente definidas. |
Os sensores do fixador da palete/desfixador da palete estão invertidos. |
Com uma Palete no recetor. Execute o comando na palete para a fixar e soltar. Aceda ao separador E/S e verifique se as entradas 25 PALETE DE ALTERAÇÃO DE PALETE LIBERTADA e 29 TROCADOR DE PALETE PALETE FIXA mudam para o estado correto. Verifique o bloco de terminais, verifique se estes estão ligados corretamente. |
Alarme 9889 Tempo limite de abertura da porta do seletor do conjunto de paletes |
A porta deslizante não abriu dentro do limite de tempo exigido |
Verifique se não existe nada a causar obstrução ao interruptor de abertura da porta. |
Ajuste o sinalizador para o interruptor e certifique-se de que alterna quando estiver em posição. |
Verifique se o solenoide está a funcionar corretamente |
Verifique se não existe nada a causar obstrução ao interruptor de abertura da porta. |
Alarme 9890 Tempo limite de fecho da porta deslizante do conjunto de paletes |
A porta deslizante não fechou dentro do limite de tempo necessário |
Ajuste o interruptor para o sinalizador e certifique-se de que alterna quando estiver em posição |
Verifique se o solenoide está a funcionar corretamente |
Alarme 9892 Porta deslizante do conjunto de palete não aberta |
A porta deslizadora do conjunto de paletes foi detetada como fechada quando se esperava que estivesse aberta |
Verifique a área em redor da porta deslizante para verificar se existem obstruções |
Verifique se o interruptor correto está na localização correta |
Alarme 9893 Porta deslizante do conjunto de paletes aberta |
A porta deslizadora do conjunto de paletes foi detetada como aberta quando se esperava que estivesse fechada |
Verifique a área em redor da porta deslizante para verificar se existem obstruções |
Verifique se o interruptor correto está na localização correta |
A mensagem "Em falta" aparece na página do programador de paletes sempre que uma palete é carregada na máquina |
O interruptor de fixação e desfixação não estão ajustados corretamente |
Aceda ao separador de E/S e verifique se a entrada 25 TROCADOR DE PALETE PALETE SOLTA, 29 TROCADOR DE PALETE PALETE FIXA, e a saída 44 TROCADOR DE PALETE SOLTO mudam para o estado correto. Ajuste os interruptores de fixação/desfixação até que estejam no estado correto. |
Alarme 946 Tempo limite do fixador da palete APC |
Alarme 15.165 A margem de retorno a zero do eixo PR é muito pequena |
A máquina pode ter mudado durante o transporte |
Repita os desvios da grelha e redefina os desvios de troca de ferramenta. Para obter mais instruções, contacte a Haas Service para obter o procedimento interno sobre como o fazer. |
Alarme 16.165 A margem de retorno a zero do eixo PS é muito pequena |
A máquina pode ter mudado durante o transporte |
Repita os desvios da grelha e redefina os desvios de troca de ferramenta. Para obter mais instruções, contacte a Haas Service para obter o procedimento interno sobre como o fazer. |
A máquina está a soar instável durante a maior parte dos ciclos de carga e recolha |
A máquina pode ter mudado durante o transporte |
Os desvios de troca de ferramenta terão de ser ajustados. Para obter mais instruções, contacte a Haas Service para obter o procedimento interno sobre como o fazer. |
A mensagem "Nenhuma palete" aparece ao selecionar "Colocar palete da estação de carga" e "Obter palete destacada" |
O parâmetro 2129 não foi definido para "PP_Shelf_ A" |
Insira a chave USB de serviço e entre no modo de serviço. Prima [DIAGNOSTIC] Vá para o separador de definição PARÂMETROS> Fábrica . Estabeleça os seguintes valores das definições de fábrica 2129[:] Plataforma de carga da palete = PP_Shelf_A . |
Para máquinas UMC-1250 construídas antes de 08/2023:
As paletes não estão niveladas com as estações de armazenamento de paletes
|
O diâmetro dos orifícios de ajuste de deslizamento na palete não está correto. |
Consulte a secção UMC-1250 Diâmetro do orifício de ajuste da corrediça da palete para obter mais instruções |