使用条款。如果您使用本网站从注册办公地址位于 Mercuriusstraat 28, 1930 Zaventem, Belgium,增值税号为 BE0473.193.219 的 Haas Automation Europe nv(以下简称“ Haas ”)购买产品,您同意,您已理解并同意受本条款(“条款和条件”)的约束。本条款和条件适用于通过网站从 Haas 购买,并构成您与 Haas 之间的协议,并被纳入您向 Haas 发送或由其收到的任何价格报价、订单、确认、发票或其他通信中。我们保留因任何原因不时更改这些条款和条件的权利,恕不另行通知该更改,并且理解,在个人购买时生效的条款和条件版本将适用于相关的购买。明确排除您可能已经自己下达的(采购)订单的应用。
出口管制和 制裁规定。 下单后,即表示购买者确认 并 理解:按此订单购买的物品受美国 和 欧盟的出口管制和 制裁规定约束, 并且 购买者将遵守所有此类规定。购买者进一步确认 并 承认,根据 Haas 政策,购买的物品不得出口至欧盟以外, 且仅供购买者使用。
订单和运输。一旦您通过本网站下订单,Haas 通常会在下一个工作日结束前针对订单进行发货。如果订单在工作日的布鲁塞尔时间下午 3 点前收到,产品通常将在当天发货。Haas 将尽商业上合理的努力来满足本文规定的运输时间表,但并不保证在所有情况下都会这样做。在任何情况下,除非 Haas 另有明确说明,交付条款仅为指示性的,您确认交付条款并不构成您购买行为的基本要素。除发生重大过失、欺诈或故意不当行为外,Haas 不承担任何延误的责任(后果)。Haas 保留实施分批交货的权利。Haas 将自行决定选择要使用的托运人。
在 Haas 接受订单之前,Haas 不受所下任何订单的约束。Haas 可以自行决定接受或拒绝任何订单,但将通知您此种接受或拒绝。
货物损失或损坏的风险将在货物装运时转移给客户。
价格和付款。除非另有明确说明,所有价格均不包括运输费用、增值税、税收和其他税费,这些税费始终由客户承担。
无论出于什么原因(例如,如果客户的信用卡公司退回或拒绝付款),客户未在合同到期日支付的任何金额均应增加延迟付款的利息,每月为 1%,以及相当于应付金额的 10% 的固定补偿,至少为 250 €。
即使我们尽了最大努力,我们仍然不能排除我们网站上列出的产品可能会以错误的价格例外列出。在这种情况下,Haas 有权取消采购订单,即使在接受该订单后。
Haas 明确保留所提供的任何产品的所有权利,直到客户支付了总价、支付利息和额外成本(如有)为止。在按照 Haas 提供的发票进行全额付款之前,财产权不得被视为已转让给您。
退货和退款。如果您希望将您的订单退回给 Haas,您必须首先获得退货授权;您可以通过本网站获得退货授权表格,或通过 [email protected] 联系客户服务部门,并提供您的订单号码或账户信息。退货只能在交货后的七 (7) 天内被接受,并获得退货授权。退货必须是新包装,没有磨损、损坏、滥用或更改的痕迹。不满足这些条件可能会导致您的退货请求被拒绝,并且零件将不会被退还给您。如果我们接受您的退货,我们将退还您的购买价格,减去 a)(再)运费和 b)相当于购买价格 20% 的重新进货费用。有些物品可能不符合退货条件;任何此类物品都将在网站上列出。退款通常将以与原始付款相同的形式发放,如信用卡、PayPal 等。Haas 没有任何义务接受退货请求,并应自行决定是否授予退货授权。对于 Haas Tooling 套件(08-xxxx 零件号)的所有退货授权请求, 必须 退回套件中包含的所有物品才能获得退款/抵免。 如果仅退回套件的一部分,则不会发出退款/抵免。 退回的物品必须是新品,采用原始包装,并且没有磨损、损坏、滥用或更改的迹象。不满足这些条件可能会导致您的退货请求被拒绝,并且退回的零件将不会再发还给您。
延期交货订单。如果您的订单包含库存和缺货项目,它将以多次发货方式进行发货。库存物品将按照“订单和装运”条款发运,缺货物品将在有货时发货。任何含有缺货物品的国际订单都可能被搁置,直到所有物品都有货为止。我们将尽合理的努力,让您准确估计缺货商品的等待时间。Haas 将在收到您的缺货物品订单时向您收取费用,但您可以在发货前随时取消订单,要求全额退款。
订单差异。您有责任在收货时检查所有产品,以验证它们与您的订单的符合性以及数量和质量。关于订单差异的投诉必须在收到订购产品后的七 (7) 个日历日内以书面形式报告。您必须保留这些产品可供 Haas 检查,并采取一切必要和合理的措施,以避免和限制任何损坏。您使用或转换产品就意味着不可撤销地接受产品。
关于隐含的不合格品的投诉仅在发现缺陷后七 (7) 个日历日内书面通知 Haas 有效,且必须符合以下明确条件:(1)该产品仍可供 Haas 检查;(2)您采取一切必要和合理措施以避免和限制任何损坏。
有关订单差异的投诉,请通过电子邮件发送至 [email protected]。
在任何情况下,关于不合格或缺陷产品的索赔受产品交付起一 (1) 年时效的限制。
您不能援引任何投诉来延迟或推迟付款,您也没有权利取消全部甚至部分订单或交货。
交货。根据装运方式,我们可能要求在交货时签字。如果您要求交付而不需要签名,Haas 不承担未经签名的包装的任何损坏或损失的责任。如果您选择的交货承运人未能按时交付您的订单,或丢失订单,我们将代表您提出索赔,但不承担损失责任。
正确使用。您有责任以负责任的方式使用所有产品,符合其预期目的,并遵守 Haas 传达或与产品一起交付的任何说明书或手册。Haas 对以不适当或危险方式使用产品造成的任何损害概不承担任何责任;包括但不限于超出正常使用寿命的产品;被更改或篡改的产品;以疏忽或不符合说明的方式储存、运输、处理、安装或使用的产品;以及没有得到适当和定期维护的产品。
在交付后,您将全权负责产品的正确安装、使用、储存和正确的维护。因上述义务之一而产生的所有费用均仅由客户承担。
标准质量规格和偏差。Haas 仅保证产品应符合 Haas 在技术或合同文件中传达的或合理预期的产品的基本规格。
在颜色、成分、形状、设计、重量或状态方面的不明显或微小的偏差不应构成或导致订单差异。
Haas 发送给您的与产品或其规格相关的任何额外数据表或其他市场营销相关文件,均被视为仅供参考,不涉及有关 Haas 的任何补充规范或义务。
Haas 关于产品的所有建议或声明,包括产品的预期性能,都基于 Haas 的经验和研究,但不应以任何方式构成保证;Haas 的员工、代理人或代表均无权提供任何此类保证。您必须通过测试或其他方式确定产品是否适合自己的目的。在任何情况下,Haas 都不能保证这些产品符合您预期的目的。
保修。如果本网站上的任何产品在材料和工艺方面存在任何缺陷,您都可以按照“订单差异”一条中规定的程序要求更换。Haas 将更换在材料或工艺上有缺陷的产品,但仅限于因正常和正确使用而产生的任何缺陷。本保修不包括由 Haas 以外的任何人因误用、滥用、忽视、变更、修改或维修而导致的任何产品失效或故障。除非本协议特别规定,并受适用法律的约束,HAAS 不提供所有明示或暗示的保证,包括但不限于适销性、适用于特定目的、或交易、使用或贸易实践过程中产生的任何保修。
责任限制。在相关法律允许的最大范围内,Haas 不对无形的、间接的或后果性的损害承担责任或义务,包括(但不限于)利润损失、收益损失、收入损失、生产限制、管理或员工成本、一般成本增加、客户流失或第三方索赔。
在任何情况下,Haas 的责任都不应超过您从 Haas 购买的产品的购买价格。
您对任何订单差异或缺陷产品的唯一补救措施是更换相关产品,而非索取针对据称因订单差异或缺陷而造成的损害的任何额外赔偿。
本段以及这些条款和条件中的其他地方规定的限制和排除,不应具有限制或排除根据适用法律可能不受限制或排除的任何责任的效力。
网站的准确性和免责声明。我们尽合理努力确保本网站上出现的所有事项的准确性,但保留纠正我们发现的任何错误以及不时更改或更新信息的权利。您使用本网站及其内容将由您自行承担风险。本网站上提供的所有信息均“按原样”和“可用”提供。在不限制上述规定的情况下,Haas 对网站的完整性、安全性、可靠性、质量、准确性或可用性不作任何保证或陈述,且对网站或其内容的准确、可靠、无错误或不间断不作任何保证或陈述。在任何情况下,Haas、其员工、代理、管理人员或董事均不对因您使用或无法使用本网站、任何网站或其他网站上的任何内容而产生或相关的任何形式的损害承担任何责任。对于病毒或其他技术有害物质可能感染您的计算机设备、计算机程序、数据或其他专有材料而造成的任何损失或损坏,Haas 概不承担任何责任。
本网站享有的知识产权。本网站上的所有视觉营销材料都属于 Haas 或 Haas 下属公司所有。这些材料受到知识产权的保护。知识产权是指任何知识产权,包括版权、商标、商号、标识权、发明权、商业秘密和专有技术、注册设计、设计权、数据库权、专利、半导体拓扑图、计算机软件和数据的任何权利、与上述任何一项类似或相关的所有无形权利和特权,在世界任何地方的任何情况下,无论是否已注册;包括所有已批准的注册和所有注册申请、所有续期、恢复或延期、对过去侵权的损害提起诉讼的权利,以及可能存在于世界任何地方的所有类似性质的保护形式。
您明确地确认本网站的所有知识产权仍为 Haas 或 Haas 下属公司的所有权。除本协议明确规定外,这些条款和条件中的任何内容均不得解释为授予您对 Haas 的任何知识产权的任何权利或许可。您同意不拷贝、复制、修正或修改本网站或其任何部分。此外,您同意不转让、商业化、出借、出租或分发本网站的任何材料。Haas 特此明确保留所有未特别授予您的权利。任何 Haas 特有的标志,包括但不限于 Haas 的徽标,无论是否正式注册商标,均属于 Haas 或 Haas 下属公司,未经许可不得由其他任何人使用,除非这类使用得到适用法律的授权。
Haas 在此授予您非排他性、不可转让、不可再许可和不可转移的权利,以根据这些条款和条件的规定使用归属于网站(包括本网站上的材料)的知识产权。您同意,您只能使用该等知识产权来访问本网站,使用本网站及其功能,并通过本网站下订单。
链接。如果其他网站提供了到本网站的任何链接,则该等链接并不意味着 Haas 与这些网站运营商之间的任何关系或联系,Haas 也明确不承担因您使用任何其他网站而产生的任何责任或义务。如果本网站提供其他网站的链接,该等链接仅为方便您而提供,我们对该等网站的内容或您使用该等网站不承担任何责任。
不可抗力。不可抗力是指发生使义务无法履行、不可行或不安全的事件或事项,包括但不限于天灾;不可避免的事故;火灾;罢工或其他劳资纠纷;战争或战争威胁;公敌行为;恐怖主义行为或其威胁;民事骚乱;国家紧急状态。任何政府或政府机构的颁布、规则、命令或行为;政局不稳定;流行病(包括健康大流行);技术设施或必要的运输服务的中断或重大延误或故障;或任何其他超出各方控制范围的异常或不可预测的事件或状况。对于一方的供应商、制造商或关联公司来说,如果发生不可抗力,使其无法履行义务(不包括付款和保密义务)、无法预测或不安全,应视为对相关方的不可抗力。
如果发生不可抗力事件,在不可抗力事件造成的延迟期间,Haas 公司的义务应暂停履行,履行期限应自动延长相等期限,不受任何处罚。Haas 公司应立即通知客户该事件的性质和影响,双方应在可行的情况下,尽一切合理的努力将该影响降到最低,并尽可能地按照初始方式遵守本协议中的相应义务。
管辖权和法律选择。这些条款和条件,以及通过本网站进行的所有交易,应受比利时法律管辖并按照其解释,任何将导致比利时以外的任何司法管辖区的法律适用的其他法律选择或法律冲突规则或规定(比利时、外国或国际),均不具有效力。与本协议有关的所有争议都应提交给布鲁塞尔(比利时)的荷兰语法院进行专属管辖。
促销和销售
这些条款和条件通常适用于 HaasTooling.com 的促销活动,包括您必须将促销代码作为优惠组成部分的促销活动,以及没有其他条款和条件适用的情况。
- 每位客户每个账户只能享受一次优惠。
- 这是一项限时优惠。
- Haas 公司保留在任何时候修改或取消该优惠的权利。如果您从第三方收到促销代码(直接或间接),该第三方也保留在任何时候修改或取消优惠的权利。
- 优惠仅适用于 HaasTooling.com 销售的产品。
- 优惠期满即止。
- 优惠无法与任何其他优惠共同使用。
- 每个促销代码仅适用于符合条件的商品。
- 运费和税收可能适用于折扣和免费促销品的全部价值。
- 如果该优惠有最低购买量的要求,在确定最低购买量时,税收、运费和手续费不适用。
- 促销代码只适用于在单个订单中购买的商品,并使用相同的运输方式运送到单一地址。
- 优惠是不可转让的,也不得转售。
- 如果与优惠有关的任何产品或内容被退回,您的退款将等于您为产品或内容支付的金额,以适用的退款政策为准。
- 如果您违反了任何优惠条款,该优惠将会无效。
- 我们保留拒绝任何优惠券的权利,或限制在一次交易中使用优惠券的数量。
- 根据适用的退款政策,您为产品或内容支付的金额。
- 如果您违反了任何优惠条款,该优惠将会无效。
- 我们保留拒绝任何优惠券的权利,或限制在一次交易中使用优惠券的数量。
优惠券条款和使用
- 仅适用于在线刀具订单(不能通过 Haas 专卖店应用于 PO)。
- 必须登录到您的账户才能使用(如果以访客身份登出,则无法使用)。
- 不得与任何其他促销代码或促销活动一起使用(不能与其他优惠券和促销活动叠加使用)。
- 不得用于购买 Winner's Circle 会员资格。
- 不得与“教学折扣”合并使用。
- 仅适用于一次性使用。
- 优惠券代码区分大小写
- 如果我们确定客户滥用、利用或操纵我们的在线优惠券或折扣产品,我们保留暂停或终止任何账户的权利,恕不另行通知。任何对优惠券的虚假或未经授权使用,包括创建多个账户或其他企图绕过我们优惠券限制的行为,都将导致立即行动,包括可能取消订单和限制将来访问我们网站。
Haas Tooling Winner's Circle
Haas Tooling Winner's Circle 年费会员不可退。从购买之日起,会员资格有效期为一年。如果您取消会员资格,则在当年到期前您仍然可以享受会员福利。会员资格将在购买之日起一年内自动续费。如果您不想要续费会员,您必须在 Winner's Circle 部分的 My Account(我的账号)下取消。该会员资格的所有福利仅适用于 Haas Tooling 产品。Haas Service 产品不享受 Winner's Circle 折扣,但是可以享受发运优惠。Haas Tooling Winner's Circle 折扣不能与教育折扣同时使用。会员资格情况取决于您的公司位置。如果同一家公司有多个地点,则每个位置都需要单独的会员资格。任何条款都可能随时更改。
Winner's Circle 会员凡订单满 49 欧元,即可免运费。凡订单满 49 欧元(按折扣前的标准零售价格计算) ,即可免运费寄到欧盟的一个地址。线上购买优惠仅限欧盟地区。如在所有其他国家,请联系您当地的 Haas 专卖店订购和获取任何适用的优惠。商品运输时间可能不同。
包邮取决于结账时的完整订单重量。Haas 车间升降机、对刀仪、热缩机床和固定爪台虎钳等部分产品将仅通过货代运输。这些产品的详情页上清楚标记了运输方法选项。
- 如果订单总重量低于 10 公斤 ,金额超过 49 欧元,则可享受免费快递送达。
- 如果订单总重量为 10 公斤至 70 公斤,金额超过 49 欧元,则仅可通过免费标准递送送达。
- 如果订单总重量超过 70 公斤,金额超过 49 欧元,仅可通过免费货代送达
常客计划 条款和条件
- 下一会员年开始时,每年的支出将重置为零。
- 无论您的消费如何,您都将在下一个会员年内保留您当前的会员级别优惠。要继续在每个相继的年份获得相同的会员级别优惠,您必须保持该级别的所需年支出范围,或超过年支出范围才能升级到下一级别。
- 从您首次购买 Winner's Circle 开始计算支出。
- 仅适用于 HaasTooling.com 购买。
HaasBucks 条款和条件
- HaasBucks 不会过期。
- 只能用于购买新的 Haas 机床、转台、送料器、机器人、APL 或多托盘交换系统。
- 不能用于融资机床的付款。
- 无法应用于可在客户现场安装的选件。
- 仅计入 HaasTooling.com 购买。